漏電遮断器のレビュー
- 用途:
- 制御盤製作
- 対象商品:
- 09157845
国内大手メーカの物が入手できず、このブレーカに随分、助けてもらいました
何十台と使いましたが、問題ないです。カバーもオプションで有るし、CE規格もパスしてます。今後も使って行きたいと思います。
- 用途:
- 制御盤組み込み
- 対象商品:
- 09157827
極の幅が広く60-8ブレーカー端子まで入りました。電源から遠くなり電線サイズが太くなってもなんとか直に接続できそう。
- 用途:
- 配線工事
- 対象商品:
- 09157915
端子カバーは別売りになりますので、注意がひつようかもです。
使用して気になった点は、
表面の記載事項がすべて英語表記なのと。
施工後はお客様にて操作、漏電表示確認等していただきますが、
やはり、日本語表記はひつようかもです。
仕方がないので、テプラで「テスト釦」「漏電」のシールを作成し、
表面に張り付けて引き渡しました。
値段は安くてありがたいのですが、日本語表示になるとパーフェクトかも。
あと日本産業規格のJISマークもあり安心できる。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 09158003
何度か購入させてもらってますが、やはりコストパフォーマンスの一言に尽きます。
できるなら国産を使用したいですが、やはりこの安さにはかないません
- 用途:
- 受電盤からの分岐取り出し。
- 対象商品:
- 09157854
漏電遮断器としてはコストが廉いので選びました。テスト釦もあり、動作も確認できるるので心配なく利用しています。
- 用途:
- 集塵機のスイッチに
- 対象商品:
- 09158003
古いヒューズ式のスイッチから切り替えました。値段もお手頃で取り付けも慣れれば簡単に出来とても満足しています。
- 用途:
- 制御盤組込
- 対象商品:
- 09157915
特に問題は有りません。警報接点とか状態接点をオプションでも付加出来るようにして頂きたい。価格は満足です。
- 用途:
- ブレーカーの更新
- 対象商品:
- 09157985
メーカーの指定がない時はいつも使用しています。なんといっても、低価格なのがお勧めです。定格遮断容量も大きく、安心です。これまで数十台使用してきましたが、問題はありません。
- 用途:
- 屋外モーター機器
- 対象商品:
- 09157915
「取付方式:ネジ及びDIN-Rail付着」とありましたので“DINレールが付いている”と勘違いしていました。付属品は端子ネジと取付用の長いネジ(目ネジではない)それに隣接端子間に付けるプラスチック仕切り2枚だけです。
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。