24時間プログラムタイマーのレビュー

平均満足度 4.20 (109件のレビュー)
商品レビューを投稿する
24時間プログラムタイマー リーベックス
リーベックス
   
電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。 【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。
109件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-19
用途:
倉庫内空調
対象商品:
68533857

扇風機の運転調整用に購入しました。前回の購入履歴から同じものにしましたが安心して使用出来ます。意外と簡単に設定出来ます。

2021-03-13
用途:
自分用
対象商品:
68533857

リピートですが、安価でとても良いしシンプル構造なので一目で解りやすいしセットしやすいです。

2020-12-30
用途:
電気カーペットのオンオフ用に
対象商品:
68533857

これを使うと 電気を 切り忘れることなくとても便利です。

流域調整室技術事務所 様2021-03-01
用途:
温室の自動水やり
対象商品:
68533857

確実にON-OFFしてくれ、小屋に収納してれば十分使えます。時間の精度や15分刻みはお値段から仕方ないでしょう。

2020-05-03
用途:
扇風機の入り切りに使用
対象商品:
68533857

換気をよくする為に、扇風機を使用しておりますが、人がいない時間帯は、切ったりするのをタイマーでできるので助かってます。

KMプロダクト 様2020-07-26
用途:
バイクガレージの換気扇タイマーとして
対象商品:
68533857

自分の必用な時間帯にON、OFFが容易にできるので良い。

2020-07-08
用途:
熱帯魚の照明のON/OFF
対象商品:
68533857

2代目の買い替えです。熱帯魚の照明のON/OFF用です。
先代(同じモノ)が突然の御臨終で買い替えました。
熱帯業の水槽のそばに設置なので、湿気にやられたかな...
最近こういうシンプルな構造の家電がなかなか無くて潔さで5つ星です。
時間の設定も押すか引くかで説明書いらずです。
10年後もそのまま売っているとうれしい!

1人が参考にしています
有限会社どんぐりケアサービス 様2019-10-17
用途:
玄関エントラス水槽照明の制御
対象商品:
68533857

まず廉価であることが嬉しい。時間のセットも簡単で設定スイッチも押しやすく設定時間の誤差もほとんど気にならない。

1人が参考にしています
EMSC 様2020-10-14
用途:
24時間タイマー 換気扇のオンオフ
対象商品:
68533857

基本的動作はOKです。
24時間使用して動作は良好です。
ただ、20度前後の環境下で本体が穂のあったかいのが気にかかります。
365日使用したとき、火を噴くのではないですか。

2022-01-06
用途:
接続物の消費電力節約
対象商品:
09164321

電気接続時 の節約使用 接続物カーペット・温水器・換気扇 時間で停止使用。

B.T.Nine 様2019-10-24
用途:
家電製品のコントロール
対象商品:
68533857

家電製品の時間をコントロールにつかっています。トイレの便座ヒーターの電源ON-OFFを時間設定できるので仕事で不在の間は節電しています。また、空き家の泥棒対策として日中はラジオをONにしたり、夜間はランプをONにして、在宅を偽装することに使っています。

株式会社プロスタッフ 様2019-08-27
用途:
省エネの為。
対象商品:
68533857

電気毛布や、ホットカーペットの付けっぱなしを防ぐために便利に使用させて頂いてます。

2019-02-04
用途:
電気毛布のオンオフ
対象商品:
68533857

一度設定すればそのまま使用できるので大変便利ですね。
ただ、本体のサイズが多少大きめであり、電源タップに繋げる場合、
プラグの種類によっては干渉してしまう為、ちょっと気になるところです。

2020-04-29
用途:
ポンプの間欠運転用
対象商品:
68533857

低価格なのに24時間15分単位で設定できるので毎日の作業を忘れていても動いてくれて大助かりです。

2018-08-20
用途:
省エネのための自動点灯・消灯
対象商品:
68533857

非常に使いやすく、分かりやすく、外部電源を必要としないので、いつでもどこでも使いまわす事ができます。また非常に安価であったので、予備品としても購入させて頂きました。

2019-05-09
用途:
あれば便利
対象商品:
68533857

クリスマスのライトアップや、
玄関の暗がり解消のために買いました。
時間設定が非常に便利です。

2019-03-09
用途:
空き家の夜中点灯
対象商品:
68533857

空き家に夜中電灯を点灯させました。防犯の為です。今まではブレーカーを落としていましたが、このために一部屋のみ通電させています。加熱も心配なのでLED電球にしました。

2018-11-01
用途:
駐車場の防犯灯、常夜灯。
対象商品:
68533857

今まではハロゲンランプのセンサーライトを使用していてたが、センサーの反応に不満があったので、消費電力の少ないLEDクリップライトと組み合わせて常夜灯として使うことにした。雨のかかる場所ではないが屋外での使用なので耐久性が少し気になる。

2018-07-21
用途:
手洗い器のオンオフ
対象商品:
68533857

問題無く使用しております。 シンプルなので使い方に戸惑うこともありません。

2018-06-24
用途:
電気蚊取り器のON-OFF
対象商品:
68533857

価格が廉価なので動作に多少不安があったが、電気蚊取り器の電源を深夜から早朝にかけて切る設定を毎日無事に行ってくれています。

1人が参考にしています