24時間プログラムタイマーのレビュー

平均満足度 4.20 (109件のレビュー)
商品レビューを投稿する
24時間プログラムタイマー リーベックス
リーベックス
   
電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。 【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。
109件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-24
用途:
タイマー
対象商品:
68533857

サイズは微妙大きすぎました。狭いところで接続できなくて、使えなかった。

2021-11-18
用途:
水槽の照明の自動点灯消灯用
対象商品:
68533857

2個購入したが2個とも時計部分が動作せず全く使い物にならない、酷い商品。返品対応していただく予定です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2017-11-26
用途:
照明用
対象商品:
68533857

軽い、細かく時間設定ができる。
二口コンセントに使用するにはもう少し小さいと便利。

2017-10-16
用途:
排気ファンの制御
対象商品:
68533857

以前より、使ってきた製品で、今回も期待に応えてくれるでしょう。

GAIN TIME 様2017-07-05
用途:
電気機器の作動
対象商品:
68533857

シンプルで、設定がとても簡単複数購入したいと思います。

ジーケーサービス 様2018-02-17
用途:
防犯灯のスイッチ
対象商品:
68533857

常夜灯、防犯灯のタイマー設定に使用しています。
リピ買いで3個目ですが、どれも全く問題なく作動しています。
商品が届いた時点では周波数「50Hz」になっていましたが私の住んでいる地区は「60Hz」なので裏面のスイッチで周波数を切り替え。
「時刻がズレる」と言う方は周波数の切り替えを確かめてくださいね。
以前から使用している機器も、数か月そのまま使用しても時刻はほとんどズレません。

3人が参考にしています
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング 様2021-07-07
用途:
該当の自動点灯に使用
対象商品:
68533857

5個以上使用していますがとても壊れやすく信頼感はありません。デジタル式に変更しました。価格だけの取り柄の製品です。

2017-04-17
用途:
朝夜の暖房電気機器のスイッチング
対象商品:
68533857

予想していたよりon-offの設定が簡単でした
但し 15分 単位の設定でしたが、私は問題ありません。
当方の、日々のタイマーの時間設定から解放されました。
ユーザーの注意事項として停電時には PT の現在時刻を修正要します

2017-12-19
用途:
換気扇の自動運転
対象商品:
68533857

好きな時間に15分単位で何回も作動させることができるで換気扇に使用しています。低価格でこれほど良い物とはビックリです

1人が参考にしています
2017-05-26
用途:
24時間プログラムタイマー
対象商品:
68533857

24時間プログラムタイマーは24時間どの時間からどの時間まででもタイマーできます。

2021-09-03
用途:
捕虫器のON/OFF
対象商品:
68533857

早朝会議時の騒音対策のため購入しましたが、誤差は5分/日以上ある感じ、毎日ダイヤルを合わさないとずれてしまいます。。。偶々、悪いものに当たったのか?

1人が参考にしています
2015-11-26
用途:
起床30分前に枕もとの電気スタンドが点灯するように使用
対象商品:
68533857

多少の時間誤差(10分~15分)はありますが、それを範囲に入れて使用しています。
便利です。

2018-01-19
用途:
あんか
対象商品:
68533857

いちいち就寝時あんかを点けに行くのもめんどくさく、時々忘れる。此れが有れば安心

2018-12-13
用途:
保安灯の点灯
対象商品:
68533857

わずか1日でタイマーが動かなくなった。最悪。こんな品物を扱っていると評判落ちますよ。すぐに切り捨てたほうが良いと思います。

1人が参考にしています
KOBE DENTAL SUPPLY 様2016-12-27
用途:
電源スイッチ切り忘れの補助
対象商品:
68533857

機器の電源スイッチを切り忘れた時のために数台使っています。15Aまでコントロール出来るのもいいです。

2021-01-09
用途:
缶ウォーマーの温度調整用
対象商品:
68533857

2018/11/01~20/01/09 冬のみ使用
初めからタイマーが回転しません。そこでガリガリと無理やり回したところ、やっと動きだしました。今現在、時間遅れを起こしタイマーとしての機能を果たしていません。
実働1年持てば良いのでしょうか?

久喜市総合体育館 様2017-12-23
用途:
イルミネーションの点灯用
対象商品:
68533857

問題なく作動します。時間の誤差は特に気になるような所では使用していません。

2017-03-16
用途:
ファンをON/OFFさせる目的
対象商品:
68533857

・低価格で助かりました。
・細かい設定が出来る為、生活パターンに合わせられる。
・節電効果が出ると考えています。

井上 様2018-02-17
用途:
夜間使用の電気のタイマーとして使用
対象商品:
68533857

大変に便利、使いやすくて重宝してます
時間の設定が簡単です

2017-03-09
用途:
ホカホカカーペット
対象商品:
68533857

今回2個注文しました。依然1台を使用していましたが、今回はホカホカカーペットのスイッチの切り忘れに不安を感じていました。このタイマーで朝の出勤までの2時間と帰宅時間には部屋が温まっていると申し分ない環境に安心しています。あと1台はベッドの足元の電気毛布にタイマーをかけ眠り始めの1時間と、朝の目覚めの1時間を暖かくしています。とても快適です。以前使用のものはスロークッカーに使用しています。タイマーセットをして帰宅時には温かいシチューが出来ているという訳です。気持ちに余裕ができて快適です。