- 用途:
- 機械フレームへの穴開け
改造工事などで鉄フレームに下穴を開ける作業の時に使用しています。
芯ブレも気になる程度ではなく、何よりコスパが良いです。
サイズにより色分けされているので間違わないのもいいです。
- 用途:
- アングル等穿孔
- 対象商品:
-
09523577
芯ブレが少なく切れ味抜群。摩耗性も少なく作業性が良い
1人が参考にしています
- 用途:
- 壁の穴あけ
- 対象商品:
-
09523552
鉄製のパーティションも、簡単に穴があきました。満足です。
- 用途:
- アルミや鉄、ステンレスの穴開け。
- 対象商品:
-
09171547
ブレもなく、価格も安いので今度から此れを注文したいです。
1人が参考にしています
ボディーメンテナンスBONIKA 様2021-04-02
- 用途:
- 中蓋を開けるのに使っています
- 対象商品:
-
09523534
本来の用途と違う使い方をしていますが、
中蓋をを開けるのにちょうど良いです!
丈夫ですし、買ってよかったです!
- 用途:
- 金物取り付け時
- 対象商品:
-
09171547
とてもよく切れます
とても助かっていますまた買います
1人が参考にしています
- 用途:
- 窓ガラスへの木製及びアルミ製押し縁の取付工事
- 対象商品:
-
09523534
細ビスの下穴用に使いましたが、とてもしっかりしていて安心して使えます。
1人が参考にしています
- 用途:
- ドリル穴あけ
- 対象商品:
-
09523534
2度目の購入です。今回は2本購入しました。安いのでまた必要な時に購入します。
- 用途:
- 金属下地(Cチャンネル)もろともの木工穴あけ
- 対象商品:
-
09523552
クッションリングのおかげか、ほぼ真直ぐ穴が開くようにおもいます。切れ味は普通です。鉄には時間が掛かりました。
- 用途:
- 工事
- 対象商品:
-
09171522
他との比較はそれほどわかりませんが、見た目とデザインが良かった。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
-
10006911
クッションの意味が分かりました。
穴あけがしやすくなった気がします。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
-
10006945
サイズ別に色分けされていますが、もっと細かく色分けしてたらいいと思います。
似たようなサイズだと老眼だと数字が見えないからです。
- 用途:
- 4mmタップの下穴
- 対象商品:
-
09171531
クッションがあるので折れにくい、切れ味も最高です。
- 用途:
- 軽金属加工
- 対象商品:
-
09523561
価格設定と使用感のバランスが素晴らしいですね。
主に使用する部材がアルミであり相性が良いのかも知れません。
- 用途:
- 一般金属の穴あけ
- 対象商品:
-
09523613
ベッセルの名に恥じない切れ味です。ただは先が欠落するので、インパクトでの使用はお勧めしません。
2人が参考にしています