シリコンラバーヒーターのレビュー
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
2026-02-14
- 用途:
- 曲げRに注意
最小曲げRの注意して巻いて使っていましたが、2度ほど壊れたので、巻線式のものに変えました。
つくし舎 様2022-07-05
- 用途:
- ウクレレ製作
- 対象商品:
- 09191831
側板を曲げる際に使用。きれいに板が曲がるようになりました。100Vのコンセントにつないで100℃以上のちょうど良い温度になります。
1人が参考にしています
2022-06-20
- 用途:
- DIY(竹細工)作業
- 対象商品:
- 09191752
現役時の化学実験で使っていたことに思いつき、購入した。竹籖を曲げるのに使っている。ハンダごてでは焦げるので、重宝している。鉄やアルミのパイプに巻きつければ曲率も自在ですし・・。
2019-09-15
- 用途:
- φ2mmくらいのステンレスパイプに巻いて、竹ひごの「曲げ」に使用。
- 対象商品:
- 09191752
本格的に使ったのが、ごく最近ですが、きわめて有効でした。温度の制御も時々電源OFFで、対応できる範囲でした。
2018-11-27
- 用途:
- 検査対象基板を加温し不具合を出しやすくするため
- 対象商品:
- 09191664
商品自体は大変良い。スライダックに繋げて使用しています。
気温何度の環境で100Vだと表面温度がxx度、50Vだとxx度のようなデータシートがあると参考になる方が多いと思います。
2021-01-31
- 用途:
- 発酵機の保温
購入したヒーターをアルミ製のバットに付着させ、AC100V電源に接続して使用中ですが、電源投入後すぐに樹脂の溶けるような匂い、煙が出ます。正常な挙動でしょうか。ヒーターには溶けるような樹脂は密着させておりません。
1人が参考にしています
2017-07-07
- 用途:
- 保温
- 対象商品:
- 09191655
容易に温度調整できる機能をつけてほしい(オプションでもOK)
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
以下の温度調節器等で対応できるようです。
八光電機
デジタルファインサーモ DG2N
https://www.monotaro.com/g/00259307/
ご検討のほど、宜しくお願い致します。
2015-08-03
- 用途:
- アルミパイプの昇温として利用を考えた
- 対象商品:
- 09191673
通電後すぐにみるみる温度上昇し、機能は十分。しかし、曲げ半径15mm以上で利用するのが仕様のようで(納品された紙に記載)、これもHPに記載すべきかと。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
注意に追記させて頂きました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。