インバータ FR-E700シリーズのレビュー

平均満足度 4.61 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機
三菱電機
27,980 / 税込 30,778
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載 【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
33件中 21~33件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
タニフジエンジニアリング株式会社 様2016-09-29
用途:
新規設備
対象商品:
09199662

商社に納期を聞いたら、3ヵ月との回答。
ネットで検索しましたら、貴社が表示、当日発送との表記。
即購入、おかげさまで、納期が守れました。
有難うございました。

ミリオネア企画 様2016-02-23
用途:
フライス盤に使用
対象商品:
37643593

大変素晴らしい、作業が凄く楽になりました。

2人が参考にしています
有限会社 瀬間電器 様2015-09-21
用途:
ベルトコンベアの速度調整
対象商品:
09199671

以前の商品より、周波数変更が使いやすくなった。

2020-01-29
用途:
ラボ機を作成しました
対象商品:
37643557

モーターの回転数調整がむずかしく初期の目的が達成出来ませんでした。

2016-05-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09199687

使用した感想は、良好である。メーカーにお願い代替えの商品をもっと詳しく明記して欲しい。代替え商品選定に苦労します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

やくの麺業株式会社 様2021-11-09
用途:
コンプレッサーの動力電源として
対象商品:
37643611

動力を使用で単相の200Vで三相の200Vの電源が必要な為

1人が参考にしています
さくら株式会社 様2019-02-27
用途:
実験装置のファン制御
対象商品:
09199671

取説の文字が小さく大変見つらい。機械はしっかりしているのだから、説明書の紙を大きくしてくれ(薄暗いところでは読めない。)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2015-11-16
用途:
コンプレッサー
対象商品:
09199653

頂いた三相のコンプレッサーが、家庭用単相100Vで使う事が出来て最高です。現在使っているコンプレッサーは音がうるさく、近所の方に迷惑をかけていたと思います。

2人が参考にしています
青森県りんごジュース株式会社 様2014-02-10
用途:
果汁の引き出しポンプ
対象商品:
09199723

省エネに効果あり。

2013-02-18
用途:
各種実験装置に使用
対象商品:
37643532

実験場所に200V電源が無くても200V装置を使用できるので非常に便利になった。

8人が参考にしています
株式会社五月工業 様2015-04-04
用途:
工作機のモーターに
対象商品:
09199687

価格、使い勝手共に手頃で満足です

1人が参考にしています
徳留電気 様2011-04-02
用途:
送風機の制御。
対象商品:
09199757

一流の商品がこの価格で買えるのがすばらしいです。
シロコッコファンの風量、音もちょうどいいところで設定できて満足しています

1人が参考にしています
2014-12-11
用途:
ホイストの天井走行モータの加減速制御に使用。
対象商品:
09199671

使い勝っては良いですが、取扱い説明書でブレーキ抵抗の必要説明が良く理解できない。

1人が参考にしています