EPDMスポンジゴムのレビュー
- 用途:
- 屋根の上での作業
- 対象商品:
- 70343482
①滑り止めをメインの目的に購入したので、作業中の足元の滑り防止や工具を置いたり材料を置いたりしても滑らないので良かった。
②屋根の斜めでの作業で足元に敷いて作業した為、足の踏ん張りの力で少し表面がめくれたり傷ついたりした。
③もう少し厚みがあるもの、サイズの大きいものがあると良いと思う。
- 用途:
- シール
- 対象商品:
- 09201613
材料の説明に表面の仕上げや気泡の説明が有りませんでしたが今回の使用目的には満足できる材料でした 上記説明が記載されていると助かります
- 用途:
- バイクのシートのアンコ補修
- 対象商品:
- 09201586
G17でベースシートに貼り付け、真鍮ブラシで綺麗に成型しました。腰もあって良い商品です。
- 用途:
- 器機の滑り止め
- 対象商品:
- 09201613
300×300のゴムシートで適当な値段のものを見つけたので買ってみた。
器機の下に置いて滑り止めと除振のために設置した。
用途は満たしているし、ベトベトしないので、満足している。
- 用途:
- 車のフロント内装の乱反射防止=フロントウィンドに反射して前方視界が悪くなるのを改善
- 対象商品:
- 70343473
半年前より10mm厚をクッション材として屋外で使用していましたが、対候性に全く問題無いので車に使用してみました。
自分の車は、太陽光の入射角度により内装の乱反射がフロントウィンドで反射され、前方視界が乳白化して見えにくくなる事が多々あります。
5mm厚500x500mm2枚を敷く事でほぼ改善されました。
※耐熱80℃と有りますが、夏の炎天下(車内温度)に耐えられるかが課題です。
※この用途としては大きさ1200x500mmが欲しいです。
※購入した2枚は、微妙に光吸収量が違うため1枚はグレーに見えます。欲を言えば、同じ黒であって欲しいと思いました。
- 用途:
- 工作
- 対象商品:
- 09201577
思ったより柔らかかった。商品説明に硬さが明記してある方がよかった。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- オートバイ グリップ
- 対象商品:
- 09201604
国産オートバイ ホンダ(大型)のグリップは細く長距離ツーリングは手が痛くなります。そのためグリップを太くしてその上に皮を巻いて大分ソフトになったので
いけるかなと思っています。
雨の為テスト走行はしていませんが後は耐久性がどうかが問題です。経年変化でゴムが溶けてしまうのではと心配しています。
念の為 まず布製のテープをグリップに巻きその上にスポンジを巻いて更にテープで固定します。その上に皮を巻いて出来上がりです。