プラロックのレビュー

平均満足度 4.78 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラロック 因幡電工
因幡電工
479 / 税込 527
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
41件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-06
用途:
エアコン室外機の固定に使用
対象商品:
40181337

従来、安物のものを使用していたが強度が低いので取り換えた。
本体の肉厚が十分なので強度的に満足。
ただ、本体の高さが低い。

2016-05-26
用途:
エコキュート
対象商品:
40181382

エコキュートのヒートポンプに使用しました。
強度もあって問題なく使えました。

2020-05-01
用途:
エアコン室外機の置台
対象商品:
09216846

製品には全く問題ありませんが、モノタロウさんの商品管理用バーコードの貼り付け位置が悪すぎる。底面に貼れば見えないのに、側面に貼っているので剥がさないと見かけが悪い。剥がそうとするとシールの粘着が強くて剥がし残りができる。1分1秒でも早く終わりたい工事なのに、こんな事で「もたもた」したくない。

3人が参考にしています
2020-01-13
用途:
エアコン室外機用
対象商品:
09216636

エアコンの室外機用のブロックが劣化したため購入しました。

2017-08-31
用途:
エアコン2段置台の設置用
対象商品:
40181364

エアコン設置といえばこれかもっと安い方か2択なほどベストセラーな感じの商品で安心して使えます。購入したのはPR-350N-M。湿っぽい地面から架台の腐食を守り、安定性も向上します。コンクリートの台は更に良いのですが、予算的にも近年では実用十分なこともあり、プラの方が主流になっています。ただ、底面がツルッとしたプラのフラットな形状のため、そのまま置くと滑りやすいのは要改善です。

タカミメンテック 様2016-08-12
用途:
エアコン室外機の架台に使用します。
対象商品:
09216846

エアコン架台にはいつも因幡電工のプラロックを使用しています。
見た目もいいし、丈夫です。
だだ、固定用ボルト・ナット・座金が錆びやすいので改善してほしいです。

2019-06-20
用途:
エアコン設置工事
対象商品:
09216846

ホームセンターだと一種類のみで2倍近い値段。一方こちらは注文してからタイムラグがあるとはいえ、安いし実店舗と違い陳列されず人の手に触れられていない。そして、色とサイズを選べる。

2019-01-19
用途:
エアコン工事で室外機の設置に使用
対象商品:
09216846

もっと安い商品もありますが、きゃしゃですし、弊社では、基本設置料金も他社より多少高めに設定しているので、この手の部材も信頼性ある物を使用し、安価設定業者との差別化している。

2017-07-19
用途:
エコキュー及びエアコンの架台
対象商品:
09216846

同じ物を、ホームセンター材料卸屋で売ってますが、数を買うならココが安いです。

2016-02-07
用途:
エアコンの室外機更新により使用
対象商品:
09216846

安くてよいです。

ホリショウ 様2015-11-19
用途:
エアコン室外機の下駄。
対象商品:
40181337

マンションのベランダにはこの低いタイプで十分。
地面だと高いタイプかコンクリチックなやつがお勧め。

2013-07-29
用途:
エアコン室外機の台
対象商品:
09216846

エアコンの室外機の下の部分が低くあたってしまうため少し高さのある台を購入したのですが、買った時についてくる安価な台よりもボルトでしっかりとさせることができてとても良いです。

2015-12-07
用途:
エアコン用
対象商品:
09216846

注文時、二個組で使用するのですが、単位が一個単位なので、注文して気が付き追加注文しました。
二個セットで注文できるとべんりですね。

1人が参考にしています
2015-09-08
用途:
エアコン室外機の台座
対象商品:
09216846

とても良いものです。すぐに届くのも良いです。

日立SOHO 様2015-08-18
用途:
エアコン架台用ベースとして。
対象商品:
09216846

プラスチックが劣化いても良い様に、本品に、モルタルを詰めて、耐久性(耐候性)を増して使用。

キョー・A電化設備 様2015-03-05
用途:
パッケージエアコン室外機
対象商品:
40181382

同じものでタイガーベースがありますが どちらも高価 どこか低価格の商品を作ってください

2015-08-06
用途:
エアコン室外機の据付
対象商品:
09216846

固定ボルトも付属しているので全く問題ありません。

1人が参考にしています
2014-07-24
用途:
エアコン工事
対象商品:
09216846

注意 1ケだけだとダメ  2ケセットなど表示して売ると勘違いしない

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2014-07-24
用途:
設置台
対象商品:
09216846

ボルト締め時に本体側が締めすぎると割れます 安いので仕方ないです。

2014-04-13
用途:
エアコン室外機の設置
対象商品:
09216846

お買い得エアコンの設置には100円程度の置台を使用しますが、省エネ・ハイパワーエアコンの場合はこの置台を使用しています。
コストは4~5倍になるのですが、なぜか「高級機にはこの置台」とこだわっています。