EM 車輪のみ(ゴム車輪)のレビュー
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
2015-05-21
- 用途:
- エクステリア門スライド用
- 対象商品:
- 09239036
問題なく使用出来ております。只、これが本来の目的で作られて居ないと思われますので、今後の耐久性が気になりますが、価格的に考えると1年ぐらい持てばOKと思います。
ヤマペット山田 様2014-10-16
- 用途:
- 部品として使用
- 対象商品:
- 08600751
ほぼ満足していますが、サイズが少なくとも100(現在は75)が欲しい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2014-04-29
- 用途:
- 2輪車用整備スタンドの車輪に
- 対象商品:
- 08600751
国内有名メーカーのバイク用の整備スタンドだったが、車重200kgを超えるバイクを3週間程度リフトアップしたままにしておいたところ、後日、4輪あるうちの車輪の1輪のゴムが離脱してしまった。
代替品を考えたが、車輪の幅、外径、車軸の寸法が同じだったので、試しにこれを購入してみた。
取り付けは可能だったが、取付ナットを締めてしまうと、タイヤが回らない。中心部の鉄製カラーとタイヤの間にローラーが付いている物でなければ、代替できないことが分かった。仕方がないので、ナットにロックボンドを付けて、締め付けないようにして使っている。今のところ無事使えている。
1人が参考にしています
2014-02-07
- 用途:
- ショッピングカートの車輪加工で特殊使用。
- 対象商品:
- 08600751
ゴム製なので、これに山型のスリップ防止ベルト(ゴム製)を巻いて活用する予定です。
メーカさんで、このような製品を新規に製作していただければ嬉しいですが・・・。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝えます。
荒平建築設計事務所 様2013-11-29
- 用途:
- 岩田エアーコンプレッサーの車輪として使用しました。
- 対象商品:
- 09239045
車輪径、車輪軸径で選び、車輪軸幅が合わなかった為、車輪軸部分をを削り落として合わせました。
このサイズで、車輪軸幅が車輪幅と同じ商品があれば、加工しないで取り付けられるのにと思いました。
しかし、少しの加工で純正品同等の機能を果たせるので満足しています。