TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(M)刃先シャープタイプのレビュー
- 用途:
- アルミパネルの加工
- 対象商品:
- 09241057
ほとんどがアルミパネルのドライ加工に使用しています。私どもでは、最も使用頻度が高いエンドミルです。寿命はまずまずだと思っています。寿命になると、音も変わり、切削くずが少し大きくなり、切削面も少し荒れるので、症状の出る前に、拡大鏡で刃先を確認しながら、早めの交換を心掛けています。
無くなると大変困ります、代替品に期待しています。
- 用途:
- ガラスエポキシ基板の穴加工用に購入
- 対象商品:
- 09241032
ガラエポ基板に横長の穴加工をするために購入。ボール盤とプロクソンXYテーブルで綺麗に長穴が加工できます。お気に入りのツールになりました。
- 用途:
- SUS304 8㎜*4Lの溝加工
- 対象商品:
- 09241041
SUS304に対しても、問題なく使用できています
耐久性は、まだ解りませんが
コストはかなり安いと思います。
- 用途:
- 木材のルーター加工に使用しています。
- 対象商品:
- 09241084
木材用には6φのスパイラルビットが有りますが、余りに高価な為、今回6φエンドミルで代用してみました。
木材が豆腐のように加工できてとても満足しています。
- 用途:
- Shopbotでの切削用
- 対象商品:
- 09241075
Shopbotでの切削用に購入しました。
主に木材の切削に使っていますが、毛羽立ちも少なく加工できます。
届くのも速く、助かりました。
ただ、このような小さい商品だけの場合ポスト投函で送付できるようにして頂けると助かります。
- 用途:
- アルミ切削
- 対象商品:
- 09241041
寿命が気になりながらも、なんとか長持ちしてます。
切り口が完璧に綺麗というわけではありませんが、少し磨くと遜色ありません。
- 用途:
- 卓上フライス盤での切削
私のミスで8mmのエンドミルの先端が2枚とも綺麗に砕けました。フライス盤本体は問題を起こさず、使い方が悪いとバランス良く壊れる、これはこれで安心出来る要素だと納得しています。切れ味は良く、どのくらい使えるかも分かってきたので、これからもリピーターでいます。
- 用途:
- 卓上フライスの各種ジグ製作
- 対象商品:
- 09241084
素人の模型製作のためのジグ作りにつかいます。
材質はSUS303,A5052が主力です
なかなか刃物は手近に入手する手段が無く
たまたまwebで見つけて
購入しました
使用感は以前から使っているメーカー品と
遜色無く、ホームセンターで入手したノーブランド品より
遥かに上々です。
納期も短く個人へのサービスも充実していると
思います。
- 用途:
- 木工、貝象嵌の、彫り込み
- 対象商品:
- 09241023
値段にかかわらず、よく切れますw
できたら、3mmシャンクで、0,7~0,8mmが欲しいです
さらに、良品の新作を、期待します
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 木削
- 対象商品:
- 09241084
トリーマーのストレートビットの替わりに使用。
焦げ付かず綺麗に彫れました。
もうストレートビットは買わないと思います。
耐久性はあまりあるとは言えませんが、値段からして消耗品と思って使ってます。
- 用途:
- 樹脂精密加工
- 対象商品:
- 09241111
精度、耐久性に全く問題は無く、これからも使いたい商品です。
刃先シャープタイプですが取り扱いを丁寧にすれば経費節減間違い無しです。
サイズが12経までしか無いのが残念で、もっと大きなサイズもお願いしたいです。
- 用途:
- ステンレスの切削
- 対象商品:
- 09241023
安くて品質が良く助かっています、切削用のスプレーもMOnotaroブランドの物
を使っていますがこれも高い物と品質が変わりません。
- 用途:
- 木工用トリマーのスパイラルビットの代替に使います。
- 対象商品:
- 09241084
切れ味抜群、音も静かで木材がトーフの様に削れました。大満足です。