アーク溶接棒 軟鋼用のレビュー
- 用途:
- 車、バイクの全般に使用
- 対象商品:
- 34938154
この価格が安いのか高いのか、わかりませんが色々探した結果(私なりに)この品が一番低価格でしたので、
購入いたしました。
使用した感想ですが、ごくごく普通に溶接できました。
これからも、購入する予定です。
- 用途:
- 溶接
- 対象商品:
- 09319064
使いにくいったら無いです、溶けにくくでイライラします。
少し高いのを購入したら、やっぱり全然違いました。
これは使えない
- 用途:
- 今使用している機械の部品の修理のため使用。
- 対象商品:
- 09319064
自家用の機械の修理に使用したり、道具を自分用に作るときに使用するが市販されている物となんら変わりなく使用でき価格についても非常に満足しています。
- 用途:
- 溶接
- 対象商品:
- 09319055
本業ではないのですが、溶接はよくやります、鉄工所のおすすめで
有名メーカー品を使ってましたが、価格がやすかったので
お試しに購入したのですが
素人の感想ですが、
問題なく使えました、2,3のアングルの突合せしか試してないので、
ほかも試したら、またかきこみます。
- 用途:
- いろいろな鉄骨部品溶接
- 対象商品:
- 09319055
すばらしく綺麗に溶接出来る溶接棒はありますが、この溶接棒の3倍くらいの値段になってしまうので。普通に使用するのでしたら、この溶接棒は非常にお買い得です。
- 用途:
- *構造物等の溶接での最終層など、比較的強度に関わらない場所 *神鋼B-33の代わりに
- 対象商品:
- 09319064
*よく使われている棒で、Z-44と同じアンペアで、やや溶け込みを押さえたいときや、B-14・B-10でOHや水平すみ肉の最終パスで使用すると、G/処理なしでいけます。B-33の代用。何となくライムチタニアより工酸化チタン系っぽいですね。
*スラグが巻くので、角や、90A以下での縦向き上進はおすすめしませんが、LB-52Tや26Vでピットが出た部分をごまかしたい場合など、高めのAで、B-17の代わりとして。
*どちらも神鋼の溶接棒に変わるレベルの使用は難しいものの、価格を見れば大いに納得できるものだと思います。
- 用途:
- 軟鋼の溶接
- 対象商品:
- 09319055
スパークが飛びやすく作業はしやすい。おそらく溶接強度はメーカー品に比べ落ちるだろうから、強度を必要としない箇所に向いていると思われる。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
- 用途:
- 鉄骨溶接、デッキ(床)溶接、コン止め
- 対象商品:
- 09319064
溶接時に煙が多いかなと感じます。
少し固い感じがする。ゼロドの溶接棒の様な感じにしてほしいです。
価格と配達の速さにはとても満足しています。
これからも、いろいろな物でもお付き合いしたいです。