アーク溶接棒 軟鋼用のレビュー
- 用途:
- 鋼材溶接
- 対象商品:
- 09319055
最後の5cm~8cmぐらいから熱を持ちやすく、すぐに真っ赤になり使用できない。
物は安いが、実際どうなのか?
過電流の可能性があります。恐れ入りますが一度電流を下げてお試しください。
- 用途:
- 構造物の溶接
- 対象商品:
- 34938163
以前購入した物より再アーク性は良くなった代わりに、スラグ剥離性が、かなり悪くなったと思います。ゼロード相当品と言うことですが、どちらかと言うと、LB系の溶接棒だと思います。
ビードは良いので、剥離性の向上を期待いたします。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 軽量鉄骨
アークが途切れる。煙が多いです。メーカー製品よりもかなり使いにくいです。
- 用途:
- 薄板の箱物、アングルの溶接に使用
- 対象商品:
- 09319055
他の方のレビューのように、最初は少し使用し辛かったですが、慣れればそれなりに使えます。
ただ国産品に比べスラグの剥離性が悪いですね。何十年も前の国産品のように。
- 用途:
- サッシの取り付けに使用しています
- 対象商品:
- 09319055
使用していて、2.5は連続で次々溶接できるんですが、3.2の方は、連続で溶接ができません。
2年前はそんなことわないような気がします。
- 用途:
- 溶接
- 対象商品:
- 09319055
魅力としてはとにかく値段の安さ(初期は)
ただし、年々値上がっているので継続使用は分からない。
2010年頃は1,280円(税別)が1,506円(税別)→1,730円(税別)と値上がっている。(水曜特価も含めての記憶)
最近は高価で魅力も半減している。
発送自体は迅速でまことに結構だが、値上がりが異常では?
それと表示は税込みにせよ。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 建築・鉄骨の仮止め用にのみ使用
- 対象商品:
- 09319064
価格が安くてとても良いのですが、仮り止め最中、最初はスパークするのですが、2回目以降がなかなか
アークスタートしないので、その辺を改善して頂きたいです。おそらく、他のお客さんも思うと思います。
- 用途:
- ALC工事
- 対象商品:
- 09319064
アンダーカットが出やすいのでもう少しゼロード寄りに作ってもらえると満点です。
使う溶接機によって溶けムラがあるようです。(抵抗機50点/エンジンウェルダー35点/インバーター溶接機65点 ゼロードを100点とすると)
棒によってはぜんぜん溶けないものもあるようです。
今の現状(施工単価など)を考えると正直助かってます。
- 用途:
- 棚の製作
- 対象商品:
- 34938154
書き込みが様々だったため、始め躊躇しながらの注文でしたが、使用した感想は全てに於いて一般品と遜色ない商品と思いました。臭い、のび、再アークにしても殆ど違和感はありませんでした。今後も継続購入したいと思います。
- 用途:
- 現場デッキプレート溶接
- 対象商品:
- 09319064
毎回、500KGから1t買いしてました、無くなりそうなのでアクセスしたら、値段がずいぶん高くなってますね、JIS規格品より少しやすいぐらいなので考えますね。
貴重なご意見ご感想有難うございます。原材料の高騰等弊社では吸収しきれない大幅なもので、価格の改定をさせていただきました。申し訳ありません。今後、仕入先を含め、安価で供給できるように取組させていただきます。