アーク溶接棒 軟鋼用のレビュー

平均満足度 4.14 (331件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。 【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
331件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-09-02
用途:
鋼製建具工事
対象商品:
09319055

平付けで試しに少し使用してみたけど、使い易かったです。

有限会社立森工作所 様2018-02-02
用途:
借り付用
対象商品:
09319064

値段が安く、仮付にはちょうど良いかも。また買います。

1人が参考にしています
2017-07-18
用途:
溶接作業時
対象商品:
09319064

2.6mmは高いので3.2mmにしましたが、使えます。200v溶接機で20aブレーカー使用。

1人が参考にしています
2018-06-26
用途:
3~4ミリ厚鉄板の溶接
対象商品:
09319064

小電流のものの代わりに試しに購入。 やはり劣るが値段の差を考えるとそれなりに使用可能。 見えないところなどならよい

2017-07-23
用途:
アーク溶接
対象商品:
34938154

フラックスが弾いてビードのノリがイマイチなところがありますが、ボチボチ使えてます。

2017-06-20
用途:
溶接作業
対象商品:
09319064

これと言って問題点は有りません、使いやすかったです

2022-06-19
用途:
建設作業

安価で使い易く長年愛用してたのになくなってしまうとは残念です。
復活する事を切に願います。

2017-12-10
用途:
IMAX60で使用
対象商品:
34938154

φ2.0をIMAX60で使用してみました、IMAX60は100Vでカタログ値最高60Aです。
それまで低電圧用とか低電流用とかを使っていましたが、500gで1000円していて金額的に高いと思っていました。
そこでものは試しと40A~70Aとなっている本商品をほかにもいろいろφ2.0商品はありますが本商品を選んだのはやすさからです。
結果は使えました、電流はMAXで使用、実際どこまで下げて使えるかはやっていませんし強度も素人使用ですので付いて叩いて取れなきゃいい程度で求めていません。
長さもあり溶ける速さも低電流より遅く減りは遅いです、エンジンウエルダーでも溶接シたことがありますが、減りはそれに近い感じです。
溶接相手がそれなりの厚みがありMAX電流に耐えれられるのなら、低電流用φ2.0 500g1000円で使うより本商品φ2.0を2キロ 1000円のほうがコスパは断然いいです。
これからも低電流用は置いては置きますがメインで使うのはこの商品にします。

2人が参考にしています
2018-02-15
用途:
溶接
対象商品:
09319055

低価格で品質も満足できる商品です。この商品はコスパ最高だと思います。特に問題なくふつうに使えます、値段が安くて使いやすいですね

2人が参考にしています
2017-04-11
用途:
溶接
対象商品:
09319055

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

2018-01-12
用途:
仮止め溶接
対象商品:
34938163

安価で今の所問題も起きていないのでリピートしています。

1人が参考にしています
2016-11-26
用途:
DIY溶接
対象商品:
09319064

安物溶接機(200V)で使用中.太い割には低出力でアークが飛ぶように思います.メーカー品も使いましたが,個人的にはこれが使いやすいです.

1人が参考にしています
有限会社 エンジニアリング カワゾエ 様2016-07-26
用途:
溶接作業に
対象商品:
34938154

これまたぜひとも改善してほしいのが ホルダーのくわえぐちの被膜の被り具合が昔にもどりつつある この前かったぶんが そうなのかわかりませんが くわえぐちが 浅くなりつつあります 今うちにある溶接棒は昔と変わりません もっと中国の工場の品質管理を徹底してください

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがございました。

2018-01-13
用途:
自宅用
対象商品:
34938154

安くて問題は無いとおもいます。。リピーターです。また、購入します。

2017-10-05
用途:
現場溶接
対象商品:
09319064

コスパは良いと思っています。 現場でも苦情はでません。 あと少し価格を下げてもらえると嬉しい。

1人が参考にしています
有限会社対馬工業 様2016-05-05
用途:
建具取り付け
対象商品:
09319055

鋼製建具取り付けに使用していますが、充分な性能だと思います。
特に問題なく使っています。

2017-10-19
用途:
溶接
対象商品:
34938154

特に問題なくふつうに使えます、値段が安くて使いやすいですね

2017-05-17
用途:
除雪機の修理
対象商品:
34938154

100Vアーク溶接機  
でつかつています。アークのでもよく作業制もいい無くなりしだい    また購入する予定です。

黒馬堂 様2016-11-17
用途:
溶接
対象商品:
34938154

アークの飛びが悪いことがあるものの、トータル的には使いやすい

リサイクルショップ 火木土 様2016-05-18
用途:
DIYでの溶接作業
対象商品:
34938154

今まではチタン系の低電圧用を使用していたがこの商品を使ってみて使いやすく仕上がりが綺麗で2度目の購入です。特に溶け込みが良く溶接跡がなめらかです。長さも以前に使用していた物と比べ長いので交換の手間が少なくなりました。何より安いので助かります。次回も購入しようと思います。