ABSクーラントプルーフキャリパのレビュー

平均満足度 4.87 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ABSクーラントプルーフキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)
   
防水機能の保護等級をIP67に向上!耐環境性能を向上し、研削盤などクーラント液がかかるような環境でも安心して使えます。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合せが不要で、すぐに測定が行えます。 デカ文字液晶を採用し一段と読みやすくなりました。 スイッチがひとつのシンプル設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダーを動かせば自動的に電源が入ります。 検査成績書を標準添付してます。(但し、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
マフラー工房 様2017-02-03
用途:
計測
対象商品:
09349435

取り扱い終了だって!良かったのに・・・2回買いました。

株式会社藤原製作所 様2015-11-05
用途:
加工品の寸法チェック。
対象商品:
09349435

油性の切削油を使用しての加工現場での使用なのでいつもぬれます。問題なく使用でき重宝しています。1個は加工ごとに寸法検査に使用して、1個は完成品検査用に精密検査用に保管に気をつけながら使用しています・

2016-02-01
用途:
湿式切断したワークの長さ測定
対象商品:
09349435

電源を入れたり切ったりする必要がないので使いやすい。
水にぬれても誤作動しないので良い。

2015-07-12
用途:
研磨終了後の製品を計量するときに使用。
対象商品:
09349426

以前、安かったのでメイドイン中国を使用していました。計量する度、数値が違ったりと不具合が出てきて、
「やっぱり、精密機械はメイドイン日本」と思い、少し高い買い物でしたが、これからのことを考えて、
購入しました。製品を測る部分の安定した感触、安定した数値。仕事のはかどり具合が全然違います。
購入して間違いはなかったと確信しました。

2015-09-07
用途:
製品の寸法が適正か検品
対象商品:
09349435

今のところ特に問題なく使わせてもらってます。今回初めて防水の物を購入させて頂いたので、水際での作業も気兼ねなくできる事がとても良いです。

2015-09-25
用途:
工作機械での寸法チェック
対象商品:
09349426

商品的には満足ですが、電池ボックスの防水が不十分に思います。
工作機械での測定に同じ商品を買い替え使ってますが、水、油が付いてる所の測定において
電池の接点が腐食してきます。

2015-10-16
用途:
精密部品の計測業務
対象商品:
09349435

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

1人が参考にしています
ヤマダシートメタル株式会社 様2015-09-17
用途:
曲げ上がり寸法の測定
対象商品:
09349435

精度、使用感共に抜群です

アートキーレスキュー 様2014-06-24
用途:
合鍵作製の際の各種計測
対象商品:
09349426

反復して計測しても数値にばらつきが無く、信頼して使用することができます。クーラントプルーフ機能は必要ない使用状況ですが、趣味で屋外にて活用することがあるので安心です。ソーラータイプと迷ったのですが、不具合発生の可能性が極力少ない製品と判断してこちらにしました。しっかりしたケース付で、長く精度を保てそうです。ミツトヨ製品はデジタルマイクロメーターも使用していますが、使用感・精度など非常に優れていると感じます。測定用品はしっかりとしたメーカー品を選ぶべきだと思います。迷った時はこれを選べば間違いない製品でしょう。

4人が参考にしています
2014-09-03
用途:
趣味(バイク・クルマ)
対象商品:
09349426

メーカー品なので安心して使用できます。防水の分少しヘッド部が大きく重いですが苦になるレベルではありません。デジタルなので表示が読みやすいです。ケース付きで保管も安心です。

1人が参考にしています
2014-08-31
用途:
ベンチレースの加工時
対象商品:
09349426

ミツトヨのノギスはデジタル表示が見やすく又使いやすいです。

1人が参考にしています
2014-04-09
用途:
趣味のトラウトルアー作りに
対象商品:
09349426

今まで中国製のデジタルノギスを使用していましたが、やはり道具は値段、安物買いの銭失いを感じました。非常に完成度の高いデジタルノギスです。

2013-07-05
用途:
金型部品計測
対象商品:
09349435

多少の水分がかかっても大丈夫ですし、寸法も安定しています。
オートオンオフ機能が便利です。

1人が参考にしています
吉川鉄工所 様2014-03-06
用途:
機械部品加工
対象商品:
09349426

他の販売店より価格が安かったです。

1人が参考にしています
2011-10-02
用途:
切削物の測定
対象商品:
09349426

非常に高精度で、耐久性もある。IP67にも対応し、水気が近い場所でも気にせず使用できる。

1人が参考にしています