サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車のレビュー
- 用途:
- 本日サッシに取り付けて問題がなことを確認しました。追加発注を考えています。
- 対象商品:
- 09344946
スムーズに動くことを確認しました。もう少し高さ調整の幅を広げて頂ければ嬉しいです。
- 用途:
- 46年前のサッシの修理
- 対象商品:
- 09344946
初めてサッシの修理をしました。上手くいくか不安だったのでYOUTUBEを見てやってみました。既存の戸車を外すのに手間取りましたがなんとか出来ました。まだ他にも直したいサッシがあるのでヨコズナ製にします。
知っていればもっと早くやればよかったと思いますね、値段もホームセンターより格安ですから。ありがとう御座いました。
- 用途:
- 住居窓の戸車交換
- 対象商品:
- 09344946
此の製品は部屋の普通(スタンダード)な窓80cmx70~80cmの窓の戸車交換に使用、此れもB寸法(戸車の深さ)で保々決まりますね、ネジバネ最大に下げて(時計と反対回し)戸車を押し込んでの取付で窓枠下部のレールからの浮きを防いでの取付と成ります、最初取付に失敗して風で戸が外れました、戸枠下のレールに戸車が浅かった為に戸がレールから簡単に外れました、ネジの開きと戸車押し込みが足りなかった様です。
- 用途:
- サッシ戸車の取り換え
- 対象商品:
- 09344982
リピートです.業者に頼むと高額になりますが,少し技量があれば,DIYで取り換えることができました.また活用する予定です.
- 用途:
- 浴室引き戸戸車の交換
- 対象商品:
- 09344921
浴室引き戸の開閉が重くなり、戸車の交換をしようと思い市内3か所の
ホームセンターで探しましたが適合品が見つからずモノタロウさんで見つけることが出来ました。品種、サイズも豊富でいろいろ比較検討もでき満足のいく仕様となりました。
- 用途:
- 窓サッシの戸車交換
- 対象商品:
- 09344921
うちのサッシが特殊なのか、いろいろ探しましたがピッタリとはいきません。
戸車の高さ調整の幅がもっとあると良いと思いました。
- 用途:
- サッシ網戸の戸車
- 対象商品:
- 09344921
サッシの上下はネジで調整できるが、左右を調整するのに
苦労しました。
少しずれているが、今は交換前よりスムースに動くように
なりました。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 09344946
残念ながら写真では判らなかった、戸車が平滑らかと見てしまったがレール用だった、
使用してみたが都合が悪いので、交換購入します。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 勝手口のアルミ戸の戸車(30年使用)が老朽化したので交換した。
- 対象商品:
- 09344973
商品に問題はなかったが、もう少し厚みが欲しい。
戸の内幅が24mmに対して、28mm幅のためバネの効きがよくない。
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。