圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) Lのレビュー

平均満足度 4.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業
児玉工業
9,198 / 税込 10,118
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。 【用途】ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-17
用途:
配管もれ止め

配管の漏れ止め用に事前購入。まだもっているので使用していませんが、しっかりとした構造でした。

2023-04-05
用途:
水道鉛給水管水漏れ補修
対象商品:
09389213

古い借家の鉛給水管の水漏れ補修に使いました。
本当は塩ビ管に取り替えたいところでしたが、配管が入り組んでおり大規模作業となり無理なので水漏れ部分のみ補修しました。水漏れ部分がろう付け補修跡からの為膨らんでいましたが、締めつけを強めにして水漏れを止めることができ満足してます。菅径も綺麗な円形ではありませんが15Aでうまく収まってます。

麸藤支店 様2022-12-01
用途:
ボイラーの配管
対象商品:
09389231

ボイラーの配管に穴が空き困っていた所
モノタロウさんでこの商品を見つけ取り付けた所な穴が塞げてすごく助かりました。
中のゴムの交換も販売して欲しいです

2022-01-09
用途:
温水の修繕
対象商品:
09389256

鋼管の老化により針の穴ぐらいから温水が吹き出ている場所にソケットを圧着すると止まるので大変満足です。

株式会社アドシステム 様2021-08-15
用途:
交換配管の繋ぎに使用。
対象商品:
09389265

以前から使用させていただいており、実績もありますので、安心して使えます。

泉山興業株式会社 様2018-05-25
用途:
油圧配管の腐食による漏れ止め
対象商品:
09389265

油圧のかかる箇所なので完全には止まらなかったが、まずまずだった。

2人が参考にしています