圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) Lのレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業
児玉工業
5,598 / 税込 6,158
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-06
用途:
HT塩ビ管ピンホールの補修

呼び径50のピンホールの補修に使用しました。
今のところ漏れはありません。
お湯のラインで圧力がかかったまま施工しました。

2025-03-07
用途:
鋼管&ステンレス管などのピンホール仮予防措置

補修する時隣接する配管などがあっても取り付けやすいのでいい。

2025-03-17
用途:
配管の漏れ止め用

配管の漏れ止め用に事前購入。まだ管が耐えているので使用していませんが、しっかりとした構造でした。

2022-02-10
用途:
外壁給湯配管ピンホールの補修
対象商品:
09389301

当初レクターアーロンテープを使って何回も強く巻いたが、治らなかった。 上水道圧力がかかるピンホールはアーロンテープのキツく巻くではポタ漏れで巻き直しても重ねても改善できなかった。テープ同士は溶着していたが15Aの鋼管にはテープ巻きつけでは漏れは止まらなかった。
この圧着ソケットはお薦めです。

1人が参考にしています
2020-10-27
用途:
蒸気配管補修
対象商品:
09389301

地獄配管を修理する際に重宝します。
蒸気配管はエルボや溜り部分で腐食が起きやすいので、エルボ用もラインナップに加えてほしい。

清正工務店 様2019-12-03
用途:
給水管のピンホールの修理
対象商品:
09389326

すっきりして扱い易い、地元の設備代理店には 高い物しか扱ってなく、安価で助かります。

1人が参考にしています
2018-07-05
用途:
銅管20Aのピンホール漏れ補修に使った
対象商品:
09389301

銅管のサイズ表記もしてあると便利だと思います。SGPなどの場合の表記で15Aとなっています。

2020-09-02
用途:
配管の腐食による水漏れの応急処置用
対象商品:
09389317

配管の腐食による水漏れに応急処置で使用しております。余程じゃない限り圧着ソケットで止まります。鋳鉄で出来ているので頑丈ですが、欲を言えば鉄板などを曲げた仕様で価格を安くなればと思います。

1人が参考にしています
岡山西ゴルフ倶楽部 様2020-01-28
用途:
配管のピンホール対応
対象商品:
09389362

散水用汲み上げポンプが繋がっている直近の配管にピンホールが開いた為、なるべく作業が大掛かりにならない様に圧着ソケットを使用しました。
ポンプから圧力タンクまでの配管でタンク圧が1.6Mpa 対応箇所がポンプの直近である事より更に高圧が考えられ、この圧力ソケット耐圧2Mpaで足りるか心配でしたが、充分に対応圧力に収まった様で全く漏れ無く使用できました。

1人が参考にしています
2020-04-21
用途:
配管補修
対象商品:
09389335

蒸気配管の吊金具部から配管の腐食が始まり、ついに小さな穴が開き蒸気が漏れだしたので応急処置として使用、その後2週間経つが蒸気漏れは完全に止まっている

1人が参考にしています
泉山興業株式会社 様2018-02-01
用途:
重機用パイプのオイル漏れ修理
対象商品:
09389353

パイプが腐食しオイル漏れしていたため、ロウ付けしようと思いましたが、この金具で止まりました。
表面が凹凸のあるパイプにはもう少しゴムが柔らかい方が良いです。

2016-03-29
用途:
ピンホール漏水
対象商品:
09389326

初めて購入しました。専門業者に依頼せず自分で出来ました。
慣れていないので、締め付ける強さの具合が分からず、強すぎたのかまだ弱いのか難しい所です。しかし漏水は止まりましたので良かったです。
説明書に強さの目安が書いてあるので、常に漏水している箇所については説明書通りで問題なく出来ると思います。

2015-06-12
用途:
温水パイプの破損修理
対象商品:
09389326

破損箇所が大きくて漏水を止めることが出来なくて結局パイプを取り替えましたが、若し小さい穴なら止めることが出来ると思います