灯油ポンプ(電動)のレビュー

平均満足度4.15(321件のレビュー)
商品レビューを投稿する
灯油ポンプ(電動) モノタロウ

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。
吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。

321件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 09357826
2012-11-28
用途: 灯油給油

灯油給油したところ、動かず、スイッチの部分を何度もオン、オフしたり手で押さえたりしてみたが、動かず。
動いたと思ったら、すぐに止まる。
不良品としか思えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
不良品と思われますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

対象商品 : 09357826
2014-06-03
用途: ボイラーへの給油

単三電池だけあって給油スピードがかなり遅い

対象商品 : 09357826
2012-12-26
用途: ストーブの給油用
伝記や 様

20リットルの灯油用タンクに使う予定で買ったのですが、長さがいまいち短くてタンクの底まで届かず灯油が残ります。タンクの深さとポンプの長さ要注意です。

2人が参考にしています
対象商品 : 09357826
2011-09-19
用途: 給油に。
農・林・水産業

今現在の感想は悪くないです。

対象商品 : 09357826
2011-11-28
用途: 石油ファンヒーターのタンクへの戸外での灯油充填に利用します。

今まで寒い戸外で結構大きな灯油タンク(8リットル)に灯油を充填するのは妻の仕事でした。今までは手で動作させるポンプだったので、満タンするまで結構長時間の辛い作業でした。なんとかならないかとDIY店のチラシを見ていたら、そこに電動の灯油ポンプの文字。すぐに購入を決めました。そこでモノタロウさんのサイトを調べたらDIY店で売られているものと全く同じ商品が掲載されていたのです。しかも地元では安いと評判のDIY店の価格よりもさらに安いものでした。ちょうど千円のクーポンもいただいていたこともあり、他にバイクや自動車部品、用品も同時に注文しました。
昨日より実際に使い始めましたが非常に快調です。何よりも妻の「本当に楽になったわ」の一言を聞いて、ちょうど昨日が妻の誕生日でもあったので、これは本当に良いものを購入出来たと喜んでおります。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品 : 09357826
2011-05-06
用途: ストーブへの灯油の供給。
HSPC 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

最初に買ったものは、電池からの液漏れで電池への接点部(金属板)がすぐに脆くなり破断した。他の製品で液漏れを起こしてしまったことは何回もあるが、清掃することで復活した。これほど簡単に腐食して壊れるのは、材質か板厚に問題があるのではないかと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 09357826
2011-01-24
用途: 灯油の給油
株式会社矢野ホンダ販売 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすい!

対象商品 : 09357826
2011-11-24
用途: ストーブの給油

単三電池なので交換サイクルが短そう

対象商品 : 09357826
2010-12-29
用途: 灯油の補給
トータルリペア ルネッサンス 様

価格も安く性能も十分です。

対象商品 : 09357826
2011-11-29
用途: 一斗缶からくみ出し
株式会社ファーストメカニカルデザイン 様

先が太くて入らず使えていません。
直径がわかると良かったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品に限らず日本で流通している灯油ポンプは、基本的にJIS規格の灯油かん口径50mmを想定して製作されておりますので、適合容器内径(Φmm):50の表記を追記させて頂きました。

対象商品 : 09357826
2012-11-09
用途: 灯油を移す
あぽかんぱにい 様

この価格でピッタと止まるし、ズバリお買い得です。

対象商品 : 09357826
2012-02-23
用途: ストーブのタンクに給油
木下ふぁーむ 様(農・林・水産業)

給油終了後にノズルの収納が難しいので改善してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品改良の参考にさせて頂きたいと思います。

対象商品 : 09357826
2012-02-29
用途: 給油

2ヶ月で壊れました。使用回数としては10回ほどです。電池交換してみましたが動きません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09357826
2011-02-11
用途: ストーブに給油。

18L容器にはいいのかもしれないが、20Lにはちょっと短い(容器の底まで届かない)のが不満ですが他はOKです。

対象商品 : 09357826
2011-12-03
用途: ポリ缶からの移し
オートセール 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ぽり缶からストーブに灯油の移しに使ったが、余りの遅さに手動ポンプと競争したら手動ポンプが勝った、泣けました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
電池式が吐出し量(L/min):約9.0(灯油使用・JIS S 207流量試験方法による) 、手動式が吐出し量:約6.5L/分となっており、電池式の方が早いはずですので、電池残量に不足が無ければ不良品の可能性がございます。
お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

対象商品 : 09357826
2011-03-27
用途: 灯油・軽油の給油

単三・コンパクトが良いです。スイッチが戻さなくていけないのが難です。

対象商品 : 09357826
2011-02-04
用途: ストーブの灯油の注入に

アラジン、パーフェクション等の舶来対流型ストーブは給油口が小さく、
本製品は入りません。
一番使いたい機種で使えないのが難点ですが、国産のストーブには良いでしょう。
センサー部側の注ぎ口のパイ数がもっと小さいものがあれば、各ストーブに使えるので
大変便利かと思います。
せめて100円の灯油入れと同じパイ数ならどのストーブでも問題なく使えるのですが。

対象商品 : 09357826
2011-11-17
用途: 軽油の充填
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様

自動車給油口に補給、自動停止できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

こちらの商品はオートストップ機能は付いておりますが灯油用になっておりますので、ご注意頂けますようお願い申し上げます。

対象商品 : 09357826
2010-10-04
用途: ファンヒーターへの給油。

センサー付きなので、わき見してても大丈夫!
アルカリ電池を入れると、パワーも十分。
マンガン電池だと、イライラします…いつの間にか止まってたり…
この性能で、ホームセンター価格の半値とは!

対象商品 : 09357826
2010-12-19
用途: 灯油
car-1.jp 栗原商店 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ワンシーズンでジョイント部分がもげてつかいものにならなくなりました。粗悪です!安かろう悪かろうの品でした、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
お客様のご意見を参考に、商品の改良をしていくようにいたします。