灯油ポンプ(電動)のレビュー

平均満足度 4.15 (321件のレビュー)
商品レビューを投稿する
灯油ポンプ(電動) モノタロウ
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
321件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-16
用途:
灯油用
対象商品:
09357826

昨年使用していたものが壊れてしまったので代替に購入した。

2017-07-21
用途:
消臭剤の汲み上げ
対象商品:
09357826

汲み上げる
スピードがあり ストレス感じることなく 作業ができ感謝してます

舘山商会 様2017-06-13
用途:
灯油給油
対象商品:
09357826

灯油給油には非常に便利です。ホースの先まで給油すると自動で停止するのが便利。

2017-03-25
用途:
農作業全般
対象商品:
09357826

ホームセンター等でも類似品は販売されておりますが、結構不良品も多く短期間で故障するので、キャンペーン特価に釣られて今回はMonotaROさんで購入してみました。
値段は大変満足です。

2018-04-07
用途:
ポリタンクからの移動
対象商品:
09357826

単三電池では役不足感半端ないです。
モノタロウ純正電池で一か月持ちません。
以前使用していたポンプは単一仕様で
モノタロウ純正電池使用で二年は余裕で使えていたので
コスパ的にはガッカリ物でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2017-03-06
用途:
灯油
対象商品:
09357826

オリジナルですが、メーカー販売商品同様に使用でき、よかったです。

2017-02-07
用途:
寒冷地なので灯油はたくさん使いますので大変に助かります。
対象商品:
09357826

エアコンを、使用しますと電気代が高くなります????
石油ストーブを使いますのでこのポンプは、非常に便利又、
漏れが少ない最高・・最高

2017-05-18
用途:
電池部が短く使い易い!
対象商品:
09357826

とても早く給油が出来て良いです。
ただ、ホースが固くホルダーにひっかけにくいのだけが気になりました。

2017-04-18
用途:
石油ファンヒーター
対象商品:
09357826

今のところモノタロウ・大阪魂ブランド買って後悔無し。冬の間このポンプにお世話になりました使い易いです。

2017-01-20
用途:
灯油入れに
対象商品:
09357826

灯油入れに電動なのでほって置いても自動で止まってくれるので便利です。寒い時にも灯油缶に入れて他の仕事や部屋にいることも出来ます。

2017-01-17
用途:
水槽掃除の水抜きに使用
対象商品:
09357826

底の方まで水を抜く事ができるので、良いと思います。

2018-08-29
用途:
ファンヒーターに使用
対象商品:
09357826

問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。

2016-08-17
用途:
灯油給油
対象商品:
09357826

安くてパワーもそこそこだと思います

2016-06-30
用途:
家庭の風呂灯油給油時
対象商品:
09357826

コスパに優れている。DIY店購入品と大差無いと感じている。

2016-08-15
用途:
灯油交換時
対象商品:
09357826

動力性能、灯油ストップ性能、共に満足しています。加えて、単3なのが嬉しいです。この点は注意が必要です。コストに加え、単1、単2だと重くなってしまいます。月に5~10回の交換で、1シーズン持っています。

ジーケーサービス 様2016-11-17
用途:
洗い油の移し替え用
対象商品:
09357826

洗い油で使い終えた灯油をタンクに移し替える際に使用していますが、安いのに全く問題ありません。普通に使えます。
洗浄台の灯油を一晩放置しスラッジなどを沈殿させ、上澄みの灯油のみを吸い出しています。(ポンプの吸い込み口には100均で買ったネットを巻いてフィルターにしています!)

2016-11-18
用途:
灯油の給油
対象商品:
09357826

自動で満タン給油できるので入れすぎてオーバーフローの心配がいらない

2019-02-20
用途:
石油ストーブ、ファンヒーター用のタンクへ給油
対象商品:
09357826

2015年11月に購入し4年目、この灯油ポンプは3シーズン故障もなく活躍してくれたので機能的な問題は無かった。
ただ不満として挙げるとコストダウンと思われる部品省略に問題あり。給油蛇腹ホース先端部のタンク固定部品が、旧製品では可動、現行では固定された事により、給油後の取外し時に指先へ灯油が付着する。
コストダウンよりも、少し値上げしても手が汚れない方が顧客満足度が維持できるはず。仕事用に新・旧の2本を使用している為に比べてしまい申し訳ない。
もう一つ、緊急に製品担当者が原因追及し、対策をした方が良いと思われる欠陥だと思うが、2017年01月18日 17:35 に投稿の★一つのレビューに「蛇腹ホースの根元から灯油が漏れるようになってしまいました。」とありましたが、乾電池を収納する本体プラスチックの嵌合が、樹脂部品材料が原因の収縮が発生「外れてしまう」現象が2個ともに同様に発生した。まだ灯油が漏れてしまう状況へ至ってないが、蛇腹ホースが脱落してしまう寸前の様に思われる。
既に3年以上経過しているので、今更保証云々は言えない為、近々に分解して修理してみようと考えている。修理可能なら修理し、困難なら新規購入を考えている。
ただ、一般企業で女性が使用している時に蛇腹ホースが脱落してしまったら、かなり驚くだろうし、パニックになる可能性もあるので、ひとこと情報提供としてコメントすることにした次第です。

MonotaROからの回答

大変貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

2016-03-08
用途:
灯油の給油
対象商品:
09357826

安くて、給油の量も満足しております。

2016-02-22
用途:
灯油ストーブ用
対象商品:
09357826

15%オフの日に購入、全く問題なく使えていて満足です♪