組式立バンドのレビュー

平均満足度 4.26 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
組式立バンド アカギ
アカギ
51 / 税込 56
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-26
用途:
配管工事用資材

良く使うタイプの配管支持バンド
同社製T足と組み合わせて使用。
パイプ:バンド:T足の間で電蝕が発生する場合があるようなので、今回はメーカーとメッキ仕様を合わせた。
蝶番式に比較して外径がフラットになるので保温材を巻きやすいが、寸法上の突出量は大差ない。ボルト脱落防止クリップが標準で付いてるのは もはや標準仕様なのだろうが、非常にありがたい。

2025-05-17
用途:
水道配管作業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

1人が参考にしています
2024-08-27
用途:
配管を壁に取付時に使用
対象商品:
09402802

追加でT足タイプを購入し、スムーズに取付が出来、満足している。

2022-02-17
用途:
880コペンのサテライトスピーカー取り付け
対象商品:
09402802

880コペンのロールバーにサテライトスピーカーを取り付けるステーとして使用。
32Aがピッタリです。錆びず色目も良いステンレスを選びました。

2020-12-29
用途:
エアツールの固定

パイプ状のところにエアーツールの1つを固定したくて購入しました。径が少し大きいようですが、間にはさみ物をして使えています。

2020-09-14
用途:
家庭内DIY
対象商品:
09402793

安くて、思った通りに固定できて満足です。
左右分割式なので、運んでる時にばらけると神経衰弱になります。

シップスレインワールド株式会社 様2023-03-29
用途:
樋を固定するために使います。
対象商品:
09402836

4こ買いましたが、1個の内のナットが1個ありませんでした。
現場に持って行ってから作業時に気が付きましたので、
応急措置でなんとかしましたが、大変手間がかかってしまいました。
残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2019-07-30
用途:
T足で組み、配管パイプを固定
対象商品:
09402827

金具がしっかりしていて、固定できた。大変助かりました。

2019-09-04
用途:
ケーブル固定用に
対象商品:
09402811

ステンレスパイプにケーブルを固定するのに使用しました。

2017-07-10
用途:
自転車のライト取付
対象商品:
09402802

本来の用途とは違いますが、自転車のライトを取り付ける為に購入しました。

2018-05-19
用途:
軸受け固定に使用
対象商品:
09402802

卓上フライス盤の支柱へのサポート取り付け用ステーとして使用。
軸周りが太らないので採用。

株式会社 アイベス 様2017-05-04
用途:
配管
対象商品:
09402793

安くて満足使いやすい、、、、、、、、、、、、、、、

セイコーテック 様2016-10-21
用途:
配管の支持
対象商品:
09402784

大変しっかりしたキレイな作りで、安心して使えます。

2017-01-17
用途:
配管作業
対象商品:
09402784

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

2014-05-08
用途:
パイプの固定追加
対象商品:
09402811

湿気がある為錆びに弱いようです、次回ステンレス製に変更予定。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-10-05
用途:
備品
対象商品:
09402827

普通の上等!!

2014-06-16
用途:
100mm(4in)塩ビ管の固定に使用しています。
対象商品:
09402863

従来使用していた立管バンドは、価格が安いものの、板厚が薄くて強度不足でした。板厚が厚くて丈夫なものがDIYの店で売っているのですが、価格が数倍になるため、使用をためらっていました。数量的に多く使用するものなので、どこかに安く売っているのではないかと思い、ネットで探して見つけました。使ってみたところ、十分な板厚があって簡単には曲がらず、以前のものと互換性もあり、とても重宝しています。価格的にも、従来使用していたものより若干高い程度で、代替品としては最適だと思っています。

1人が参考にしています
エムアンドエイチ 様2012-08-25
用途:
給水の固定
対象商品:
09402784

呼び径 13も取扱いして欲しい

2012-05-20
用途:
配管の固定。
対象商品:
09402793

予想通りで満足している。