Uボルトのレビュー

平均満足度 4.76 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Uボルト アカギ
アカギ
55 / 税込 61
SGP管用のUボルト 【用途】SGP管一般用
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-25
用途:
店舗に置くため
対象商品:
09412216

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

2022-09-03
用途:
タイヤチェンジャー改造用
対象商品:
09412216

タイヤチェンジャーの支柱にパイプが付いていてこれを回転させるように
改造しますがユーチューブ等の改造例を見ますと回転パイプに角パイプを
溶接している例がほとんどですが私はこの回転パイプにUバルトを使って
プレートを取り付けてそれに角パイプをねじ止めしましたので角パイプの上下位置が変更
できるので先端部のマウントでの調整ができなかっても回転パイプの部分で調整できれば
使えるホイルの種類が増えるので便利です
装置全体の強度を上げるために角パイプの肉厚をすべて3.2mm、4.5mmの
いずれかを限定して使用しました
今回、回転パイプと装置のアーム部を固定するためにこの32AのUボルトを使いましたが
ピッタリ取り付けることができました。

1人が参考にしています
中電 様2022-11-21
用途:
単管の固定用
対象商品:
09412225

単管を3分のネジで固定するのでがっちり固定できました。

2人が参考にしています
2021-12-07
用途:
配管固定
対象商品:
09412207

ナットもついてるので、めんどくさくなくていいです。使うときはまた買います。

2020-08-14
用途:
パイプの支持
対象商品:
51351695

ナットが、付属していて、すぐ使用でき、価格も、安い。

1人が参考にしています
2020-05-09
用途:
配管パオイプの押さえ用
対象商品:
09412225

価格も安く問題なく取り付けれた。強度も充分だと思う

2018-10-20
用途:
アンテナ支柱の固定
対象商品:
09412207

設備配管支持材のメーカーなので問題なく使用出来ました

有限会社 山上設備 様2018-09-26
用途:
配管支持
対象商品:
09412252

使いやすかった、ボルトナットの周りぐあもよかったです

1人が参考にしています
2017-05-20
用途:
機械のメンテ
対象商品:
09412182

安く購入出来て助かります。また機会があれば購入します。

2016-08-16
用途:
鉄パイプの固定
対象商品:
09412182

パイプの大きさがわからなかったので2種類購入しました。
品物は利用満足しています。

2021-11-16
用途:
ゴミボックススコップ立て
対象商品:
09412207

価格が手ごろで25mmパイプ固定にしようしたが大きすぎた。

水処理プラント 様2015-10-18
用途:
塩ビ配管のサポート
対象商品:
34926507

Uボルトのサイズが自在穴あきアングルにピッタリ

2015-08-01
用途:
支柱の固定に
対象商品:
34926507

品質と価格に満足しています。

2015-06-10
用途:
倉庫間仕切り
対象商品:
09412225

大変便利です。

2015-04-10
用途:
機械BOX固定
対象商品:
09412191

丁寧な包装だった。設置中にねじが合わないなどのような問題なく工事できた。

グレース 様2019-07-29
用途:
単管固定
対象商品:
09412225

メーカー品なので何ら問題無く取付ける事が出来ました。

1人が参考にしています
2014-07-23
用途:
補強作業
対象商品:
09412191

既存の枠組みの補強にお安いので、さび止め塗料を施し屋外で使用中。 価格の割りに作りも良く扱いやすい製品です。

2014-04-01
用途:
丸パイプ製のはしご(モンキータラップ)に標識を取り付けるのに使用した。
対象商品:
09412216

特筆すべき点は無いが、バーコードラベルが商品に貼ってないのですぐに使える。近くのホームセンターで売っているヤツは商品に貼ってありノリが残ってしまい剥がすのにイライラする。買うなら次回もモノタロウさんで買います。

1人が参考にしています
2013-07-15
用途:
単管の固定
対象商品:
09412225

非常に良い。1/2のサイズも欲しかった。

河合建築設計事務所 様2013-09-06
用途:
給水管配管
対象商品:
09412234

ホームセンター物と比べ価格が安く、大変満足しています