1ツ穴T足のレビュー

平均満足度 4.40 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
1ツ穴T足 アカギ
アカギ
56 / 税込 62
立バンドの取付足です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-08
用途:
臭気抜き管のバンド固定用

硫化水素ガスにさらされるので、亜鉛メッキだけでは耐久性が不安なので、さらに重金属防錆塗料を塗装して取り付けました。あしのTの部分が直角でないものの、ネジ抜け防止用に少しそらされているのでしょうか?何年もつか耐久試験を継続します。

2023-04-18
用途:
建物のメンテナンス
対象商品:
34926202

大変丈夫に出来ており、端面のの処理も丁寧に処理されていました。

2022-10-29
用途:
塩ビ管の支えに
対象商品:
34926211

思ったよりしっかりとした造りでした。
強度はあると思います。

有限会社角田設備 様2022-08-03
用途:
水道工事
対象商品:
09412356

単品での発注のしやすさ、価格ともに満足しています。

2020-01-23
用途:
配管の固定
対象商品:
09412374

二つ穴の物と比較して強度が落ちるのではと心配したが、問題はない。

GOOD SUN 様2020-01-21
用途:
棚作り
対象商品:
51351643

壁にパイプ止めるのに使いました。
良いと思いますよ~

ウイング国立(アパート) 様2018-10-06
用途:
アパートのとよ金具の交換部品として購入しました。このタイプは、ホームセンターにおいておらず、モノタロウさんで漸く見つけ、購入しました。
対象商品:
09412347

丁寧な造りで良いと思いましたが、この部品に合う、ねじが付属してあるとさらに良いと思いました。

2020-12-21
用途:
水道用塩ビパイプの固定
対象商品:
51351659

1ツ穴T足 寸法H 40mm、幅 25mm、A10368-0026、1個
上記の仕様に対して、違う写真と図面が掲載されているため、間違って購入してしまいました。

2018-04-23
用途:
配管
対象商品:
09412347

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

オールマリン 様2017-02-22
用途:
配管サポート用
対象商品:
34926211

屋外の配管のサポートに使っています。長期間風雨にさらされていますが腐食も無く満足です。

2017-01-17
用途:
配管作業
対象商品:
09412347

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

2014-03-31
用途:
取り付けのステーとしてしょう
対象商品:
09412374

特に問題無く使用

瑞模空調 様2013-09-07
用途:
配管支持作業
対象商品:
09412347

商品が錆びてます。50個買いましたが、20個錆びてます。何故かメッキの仕様が違います。黄色を帯びたものは錆びていません。一体どうなっているのでしょう?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
倉庫を確認してまいりましたが、特に錆びている製品やメッキ違いの商品はございませんでしたので不良品と思われます。
不良品交換させて頂きますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

田中 義孝 様2009-09-02
用途:
工場内エアー配管取り付け用
対象商品:
09412347

問題無いです、気持ち価格が安ければ・・・組式立バンドは2個もボルトネジを使用しているのにと比べると、高い。強度は十分です。

2012-04-18
用途:
屋外の鋼管支持金具に使用してます。
対象商品:
09412347

強度は十分です。サイズ(H)の30及び40がないので残念です。また購入したいです。

1人が参考にしています