リチウムイオンバッテリ BL7010のレビュー

平均満足度 4.79 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムイオンバッテリ BL7010 マキタ
充電式ペンインパクトドライバ用バッテリ小型・軽量・長期保存に強い
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-07
用途:
配線器具、照明器具の取付や撤去
対象商品:
09434065

新製品がでたので価格の割引、交換用に購入するため、

中川商店 様2019-10-04
用途:
清掃作業時
対象商品:
09434065

旧品使用時より新品使用時の方が持続時間が長い時間使用できる

2018-09-20
用途:
日曜大工

マキタペンインパクトドライバーを、ホームセンターで購入。予備バッテリーをどうしようか迷い買わずにいましたが、やはり欲しくなり、ホームセンターへ買うつもりで行ったが、定価だったので買わずに帰って来て、モノタロウでこれを見つけ即購入。この値段で送料無料は、とても助かります。純正品という事で問題無し。これからは、ホームセンターへ行く前にモノタロウで先に探した方が良いと思いました。

2018-10-23
用途:
インパクトドライバーのバッテリとして
対象商品:
09434065

※一個予備用に購入しましたが、知り合いが通常LED電灯に使用していて、工事中インパクトドライバーのバッテリが消耗した時に、充電せずに電灯用のバッテリを使用していました。なるほど…

2018-07-20
用途:
タッピングビス止め時
対象商品:
09434065

やっぱり純正は良いです。価格も満足。何も問題ありません。

2018-07-12
用途:
掃除機のバッテリー
対象商品:
09434065

30分の急速充電で10分も使用することができ重宝しています。

2017-06-14
用途:
家具類の木工工作
対象商品:
09434065

充電式インパクトドライバーの補助バッテリーに使用中です。バッテリー上がり時即入れ替えることで待ち時間がなく重宝しています。

FIREWORKS 様2017-05-28
用途:
エアコンクリーニング
対象商品:
09434065

安い、早く到着する
また、よろしくお願いいたします。

菱東漁業 様2015-10-13
用途:
ペンドリルドライバ
対象商品:
09434065

マキタペンドリルドライバの予備バッテリーとして購入。特に問題なし。

2015-11-20
用途:
タッピングビス締め付け
対象商品:
09434065

さすが純正。

2015-11-05
用途:
掃除機の替えバッテリー
対象商品:
09434065

消耗品ですので取り扱いがあって助かりました

2015-08-01
用途:
電気工事
対象商品:
09434065

使用頻度が高いがバッテリ-寿命は良いと思う。

2015-01-13
用途:
整備作業
対象商品:
09434065

最初の本体セットのバッテリーが弱くなってきたので、購入しました。もちろん純正品ですので安心です。
新品にすると電池の持ちもいいし、トルクも気がつけば強い感じでした。(使ってるうちに徐々にトルクが落ちてるのに気がついてませんでした)価格も他のショップで送料入れたら、モノタロウさんが安かったです。

2014-12-10
用途:
掃除
対象商品:
09434065

今まで使っていたのが力が弱くなってきたので買い替えました。しっかり充電でき満足しています。

2017-05-11
用途:
純正品ですか?、本当にこれ売れるんですか。
対象商品:
09434065

マキタ信者にとってこれは言っておきたい。
高すぎる!本体なんぼで売ってるか調べたか?、純正品より良い性能が発売されれば自ずとその製品の値段を落とすので対抗するのではなく性能を上げて価格をコピー品に対抗するべき!!。

2017-01-23
用途:
メーター交換作業
対象商品:
09434065

2個使用しているが予備でもう1本頼んで使用してます

2014-10-12
用途:
電気工事
対象商品:
09434065

純正品だから安心して使用できる。

2013-03-15
用途:
電気工事
対象商品:
09434065

かなり持ちがいいので、スベアと付属の2個有れば1週間程度の工事くらいなら充分持ちます。

1人が参考にしています
2013-03-09
用途:
穴あけからボルト締め
対象商品:
09434065

純正バッテリーなので安心して使用している。
3個の電池を交互に充電しながら使用、時間のむだを省けます。

1人が参考にしています
2012-12-25
用途:
充電式インパクトドライバ専用バッテリ
対象商品:
09434065

専用バッテリーなので、通常に利用できます。

1人が参考にしています