棒はんだのレビュー

平均満足度 4.26 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
棒はんだ HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
   
鉛入り。鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い。ヤニなし 【用途】FS300:板金用 FS400:ステンレス・すず・銅板・黄銅(真鍮)・はんだ槽 FS401:ブリキ板・トタン・鉄・鈑金・鉛管用黄銅板・電気継線
34件中 21~34件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-20
用途:
模型工作
対象商品:
09450874

最近の主流はフラックス入りはんだであるが、これはオーソドックスな製品である。
はんだ付けする部分に対して、ハンダこてとフラックスと本製品を組み合わせて使用することで、自分の作業の目的に合わせて作業が可能である。価格も割安であると思う。

村越板金 様2019-06-24
用途:
ステン製品の加工時
対象商品:
09450874

思っていたより薄かった。三本まとめ買いして正解だった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

株式会社 uotec 様2016-03-01
用途:
愚問 この質問いる? 見てのとおり棒半田です。おもしに使うほともいるかな?
対象商品:
09450892

まあいい感じです。

2015-02-02
用途:
車のシェイビングにボンデ板の半田付け
対象商品:
09450901

タイトルにあるようにキー穴などを塞ぐために鉄板を溶接は難しいので半田ごてでこの棒半田を使用しました。

1人が参考にしています
2022-11-09
用途:
水道配管のろう付け
対象商品:
09450883

丸棒選んだが、少し柔らかであった。棒状を選ぶべきと反省。

有限会社 エフ・テック 様2013-09-04
用途:
自動車の板金に使用 錆びついた個所を剥離し鉄板と半田を使用し補修していく作業
対象商品:
09450874

白光の商品は信用出来ます。

2人が参考にしています
東洋化学設備工業株式会社 様2016-12-05
用途:
銅製品の結合に使用
対象商品:
09450874

とても使い易いのですが、重量(容量)が無さ過ぎでちょっとがっかりしました。

2015-06-18
用途:
半田付け
対象商品:
09450892

少量で購入することができて助かりました。

2015-09-25
用途:
自動車半田板金
対象商品:
09450892

フラックスがないと使い物になりません。
基本ですが、合わせて購入してください。

2013-11-13
用途:
ケーブルの予備はんだのはんだ層に使用しています。
対象商品:
09450874

とても使いやすいです。

2019-09-19
用途:
半田付
対象商品:
09450865

融点が低いので扱いやすいが、半田が乗る前に落ちてしまう。

2014-05-23
用途:
大口径ケーブルの半田付作業
対象商品:
09450883

緊急で必要となったのですが、どこの店にもありませんでした。
そこでmonotaroに発注し、通販で必須の「安い」「早い」「短納期」を体験できました。
これからもお世話になると思います。

2011-07-11
用途:
自動車板金
対象商品:
09450865

これがはじめての自動車板金半田盛りですが
ガストーチで、出来ました
他社の製品は探すことが出来なかったのですが
とても流通量が、限られている商品で
自分も、探すのに苦労しました
融点などから、この商品だと思ったのですが
一言、自動車板金等に使用と記載されていれば
購入者が、増えるかも知れませんね。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

用途を「板金用」とすることで対応させていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。

久保田板金 様2015-01-21
用途:
銅板の製品造り
対象商品:
09450865

錫の含有量が低く溶けにくくまた温度低下が激しいため滑らかには伸びず浸透性が悪い

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。