- 用途:
- 電路工事
- 対象商品:
-
09460044
いつも使う製品ですし、特に問題は感じませんでした。
- 用途:
- 工事士試験練習用
- 対象商品:
-
09460044
練習というか、ねじ切りの感覚を事前把握するため、2~3個使いました。
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
-
09460044
信頼できるメーカー製です。
とくに問題ありません。
また必要になれば利用します。
1人が参考にしています
- 用途:
- 電気工事士試験の練習に
- 対象商品:
-
09460044
電気工事士試験の練習用に購入
電気工事士試験だとネジをねじ切るところまでが作業なので、この部材は消耗品です。
モノタロウだと部材全部揃うのでありがたいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- アマチュア無線アンテナに使用
- 対象商品:
-
09460044
本来の電気工事目的外で使用致しました、50MHz 90°AWXアンテナ給電部アルミパイプエレメント固定用に使いました、施工も簡単なので重宝しました。ついでに144/430Mhzも作ろうと思います。良い商品です。
1人が参考にしています
- 用途:
- 電気工事に使用
- 対象商品:
-
09460044
電気工事で、急遽必要となり購入しました。
品質は全く問題なく、無事作業終了しました。
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
-
09460044
使いやすくて、特になし、(E25カップに問題あり)
1人が参考にしています
- 用途:
- ネジあり→ネジなしのジョイントとして。
- 対象商品:
-
09460044
ネジありスイッチBOXを間違えて購入したので、これを使いネジなし管を接続できるようにした。ピッタリ合いました。
- 用途:
- ///////
- 対象商品:
-
09460044
良い/。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- 用途:
- 電線の接続時に使用
- 対象商品:
-
09460053
作業性が良く安心して作業が出来た。
- 用途:
- 愚問
- 対象商品:
-
09460062
なんと答えてよいやら
いつも通りです
- 用途:
- プラント
- 対象商品:
-
09460044
希望どうりの商品でした。
- 用途:
- 電気工事士試験対策
- 対象商品:
-
09460044
電気工事士試験対策に購入し使用しました。
価格も材質も問題ありませんでした。
- 用途:
- ネジ無し電線管とコンセントボックスとの接続に使用
- 対象商品:
-
09460053
使用上は全く問題ありませんでした。
ねじなしコネクタはプラブッシングと一緒に使用するため、セットで販売してほしい。