スイッチング電源 HWSシリーズのレビュー

平均満足度 4.73 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ
TDKラムダ
22,980 / 税込 25,278
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-07
用途:
ウイングモーターの運転
対象商品:
39182744

大型トラックのウイングコンテナを倉庫として流用するので,そのウイングモ―ターを作動させるため購入した。HWS1000-24はやや容量不足で途中過電流保護回路が働いたが,コンセントを指しなおすとすぐに再稼働するのでウイングを開閉できた。24Vバッテリーで駆動するほど頻繁には使用しないので保守や準備は楽になった。

2020-07-01
用途:
機械の電源装置
対象商品:
36847063

何台か注文しましたが、どれも不都合なく動作しています。

2019-12-20
用途:
制御機器の電源
対象商品:
36847072

大型のDCモーター駆動用に使用。本来は大型の鉛電池で動いているものですが、AC電源で安定した電圧で動作させるために容量の大きなスイッチング電源を探していました。今回のTDKラムダは価格的に有利で且つ問題なく使えています。

2018-02-10
用途:
老朽化設備の更新
対象商品:
36847133

約13年使用しているRKW24-14RFの老朽化設備の更新の為に購入しました。旧型と比較し性能と小型化は問題ないと思われますが、拡張機能をつけるために特殊なコネクタによる結線が必要になることが分かり困窮しています。一般ユーザーでも対応可能な汎用性を持たせて欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社パトライト 様2017-10-12
用途:
既存装置のメンテナンス
対象商品:
36847264

メーカーの通販サイトと同じものをより安く、通常の取引業者(商社)より早く入手できて納期に間に合いました。感謝です。

2017-08-02
用途:
機器メンテナンス
対象商品:
36847167

ネジ端子台が、もう少し高い方が作業し易いと感じました。

1人が参考にしています
2017-03-24
用途:
LED電光掲示板のメンテナンス用
対象商品:
39182823

通常納期のかかる製品ですが、すぐに対応してもらい助かりました。
製品自体は問題なく稼働してます。

麻田機料 様2016-04-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
36847115

織物機械の1つの電源不良交換に使用しています
特に現在問題は出ておりません

アイアイティR&D株式会社 様2015-04-01
用途:
特殊LED調光装置用電源
対象商品:
36847237

商品はどこでも売っているものですが、送料が無料なところが良い。
また、価格は\500円高かったが、納期が短く良かった・

2015-05-23
用途:
制御
対象商品:
32511281

静かで、24V出力は安定してます。

2014-03-10
用途:
ビニールハウスの屋根開閉用モーターの制御
対象商品:
32511281

取り付け用の部品があればよかったケーブル接続部の端子の向きが正面から締め付けできたら作業がやりやすい。