DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受のレビュー

平均満足度 4.76 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)
279 / 税込 307
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-18
用途:
ダイワリールのギア用ベアリング

ダイワのリールのメインギアのカラーと入れ替えて使用
安心のNMB何も不都合はありません

2025-02-05
用途:
リールにベアリング追加
対象商品:
09538155

リールねカラーをベアリングに交換で開放型でオイルタイプにできエリアリールに使っています。

2024-09-24
用途:
スピニングリールカスタム

スピニングリールカスタムパーツに使用しています。今回は同型番のベアリング交換とスペアパーツとしてリピート購入です。

坂本エンジニアリング 様2024-04-22
用途:
バイクのオリジナル部品に使用
対象商品:
09538286

絶妙な外径と厚さのベアリング。
オリジナル部品の製作に絶対必要なベアリングです。

2023-01-16
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538137

日本の釣具メーカーに供給しているので品質は折り紙付き。通常の半値くらいで購入できる。
防錆性の高いケミカルと合わせて使えば、海水面でも問題なく使える。

2021-11-23
用途:
トイガンメンテに。
対象商品:
09538137

トイガンメンテに。トリガーのベアリングの予備に。珍しいパーツがあるから助かる。

株式会社 岩堀工務店 様2021-09-15
用途:
釣用リールのメンテナンス
対象商品:
09538243

正規品とほぼ同等品が手に入って満足です。海水での使用が多いでメンテ回数が多い方にはお勧めです。

2021-08-17
用途:
釣用リールの修理
対象商品:
09538295

様々なリール(10台)のベアリングを交換するため購入。
防錆など特殊加工はされてませんが、性能には十分な商品。
価格はリール純正価格の半分以下
大変助かります

2021-08-08
用途:
釣り用リールメンテナンス
対象商品:
09538243

リール内部のベアリング交換に購入しました。値段も抑えられ大変助かりました。

2021-02-16
用途:
リールの部品として購入
対象商品:
09538225

全く問題ない。専用のベアリングの半額以外で買えた。

2020-09-02
用途:
釣り用リールのメンテナンス
対象商品:
09538225

ダイワのLT系のスピニングリールの、スプール内部ベアリングサイズが1170から1060に変更された処に使用、手軽な価格で入手出来てよかった

1人が参考にしています
2020-08-28
用途:
スピニングリールのオーバーホール時
対象商品:
09538191

スピニングリールのオーバーホールに使用しました。消耗品であるベアリングなので、この価格と品質は高コスパだと思います。

1人が参考にしています
2020-10-09
用途:
釣具リールのメンテナンス用
対象商品:
09538243

純正品の半分以下の価格で同等の物が購入できたので満足です。
海水での使用が多いので耐久性等についてはこれから検証していきます。

1人が参考にしています
2019-12-24
用途:
リールのベアリング使用を試す為に
対象商品:
09538137

値段が安いのでどうかな?って思ったが回転が良くリールもかなりスムーズな回るようになりました。
他のリールも改造を考えてるのでまた注文しようと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-09
用途:
古いスピニングリールの部品交換に使用
対象商品:
09538304

古いスピニングリールの修理で購入しました。
メインギア軸受のプラスチックカラーと入れ替えしましたが、とてもスムーズにハンドルが回るようになりました。
なかなかこのサイズが売ってなかったのですが、モノタロウさんには売ってたので利用しました。
ただ、1~2個買うなら送料が高く付きます。
他のリールに使うサイズも、調べてまとめて購入した方がいいと思います。

2019-08-13
用途:
リールラインローラーに使う予定でしたが
対象商品:
09538137

寸法間違えていたので返品…発送前だったのでキャンセルしようと思いましたが…
できないシステムだったのでその辺はちょっと面倒ですね
商品は二個だけ開封してみましたが滑らかで良かったです

2019-06-11
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538295

リールの回転が重くなっていたので交換。分解した現物の実寸に合う物を探して注文したのですが、ピッタリでした。スムーズに動きます。

2019-04-17
用途:
ダイワ製スピニングへ
対象商品:
09538155

ダイワ製スピニングのラインローラーのベアリング増設で使用しました、純正品よりかなり安く品質も問題なかったです。またリピートします^^

2019-02-14
用途:
リール用
対象商品:
09538295

自分でリールのメンテナンスするのでミネベアのベアリングを愛用してます
品質が安定してるので助かります

2018-08-17
用途:
釣り用のリールのベアリングに使用
対象商品:
09538243

釣り具メーカーの物は高い為、こちらのベアリングを使っています。
安いので年に一度自分でメンテナンスをした際に回転の悪くなった物はすぐに交換できるので重宝しております。