ハードロックナット (鉄/三価クロメート)のレビュー
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
2015-11-20
- 用途:
- レース用バイクのカウル取り付け
- 対象商品:
- 09466064
レース用バイクはずっと高回転で走るので、振動でネジが緩んで脱落がよくあります。それを防ぐために使っています。緩みにくくてなかなかいい感じです。
2014-10-06
- 用途:
- インパクトレンチを使用する治具での、寸切りボルト固定用
- 対象商品:
- 09466107
振動による緩みがなく、作業が安心して行える。
初期経費は通常のダブルナットより掛かるが、長い目で見ると安いと思う。
2012-11-17
- 用途:
- 乗用型草刈機のナイフ取付に使用
- 対象商品:
- 09466091
謳い文句通り、ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果が持続する点で、納得いく商品です。
なおかつ、ゆるめる時には無理なくゆるめることが可能なため、非常に使い勝手よく使用しています。
2012-04-24
- 用途:
- 農業トラクターの強振動個所
- 対象商品:
- 09466134
標準はUナットM20P1.5ですが、非常に強く振動するところなので念のために取り付け個所を加工して取りつけました。これで絶対の安心を得ました。
2人が参考にしています
J-TEC 様2012-02-13
- 用途:
- 上下運動のシャフトピストンの締め込み
- 対象商品:
- 09466091
もう少し薄くしてもらえると助かります ロックの為なのか1個目の中心がずれてるのは正常なのでしょうか?
MonotaROからの回答
ハードロックナットの芯ずれの件ですが、上下の合わせ目のずれによって弛みとめ効果が出るようになっている為、ずれている物で正常です。
偏芯タイプのナットでは、薄いタイプは申し訳ありませんが、既製品はございません。上下ナットが組み合わさって弛み止め効果が出る物なので、厚みを薄くするのは難しいようです。
農事組合法人あらしま 様2012-04-23
- 用途:
- トラクターに取り付けた、畦塗り機の爪ボルトに使用
- 対象商品:
- 09466091
緩まないとのことですが、純正ボルトと変わらず、緩んでしまいます
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご使用方法によりまして、十分なゆるみ止め効果が期待できない場合があるようです。
下記のハードロック工業のサイトに、ご使用方法等の詳細の掲載がございますので、一度、ご確認頂きますようお願いします。
http://www.hardlock.co.jp/hl/05.php
取付手順
http://www.hardlock.co.jp/hl/notice.php
使用上の注意事項