一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)のレビュー

平均満足度 4.55 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)
2,698 / 税込 2,968
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。 【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-24
用途:
灌水ポンプに利用

文字盤の大きなものを選んだ。やや振動で針が揺れてしまうが圧力は読み取れるので問題なし。コスパ良し。

2025-02-07
用途:
井戸タンク圧力計の交換
対象商品:
09490993

古い圧力計が壊れて針がぶれるので交換用に購入。交換後はポンプのon,offそれぞれ毎回針の指す位置が安定していて信頼できる。

株式会社エスエスピー 様2025-10-03
用途:
機器の部分部分での 指示圧力計として使用

カバー付きで安心して使用できる
金属性は、落下及びぶつけたりすると
へこみやすい 
価格も手ごろで 機器の添付品で使用されている。

有限会社高橋電業 様2025-09-29
用途:
屋内消火栓ポンプ

価格も手ごろで品質も申し分ない。
後は耐久性に期待します。

ダイヤゼブラ電機株式会社 様2022-06-01
用途:
水圧測定用に
対象商品:
09490923

輸送中によく壊れるようですが、アフターサービスが良く、しっかりと修理には対応していただけます。

2人が参考にしています
藤防災設備株式会社 様2022-06-11
用途:
消火ポンプの圧力測定に使用
対象商品:
09491054

ポンプ運転時に安定した圧力測定が出来、信頼性のある製品だと思いました。

2022-02-18
用途:
水道関連
対象商品:
09491011

とても信頼のおける製品です。すぐに到着して助かりました。

2022-02-14
用途:
水処理装置のメンテナンス時
対象商品:
09491011

水処理装置のろ材の閉塞状況を主に確認する為に使用。
屋内外で使用してますが特に気になることはない。

2022-01-04
用途:
消火用スプリンクラーの管圧確認用
対象商品:
09491054

凍結なのか腐食なのかは原因不明で既存のゲージの0点が狂ったため交換。
JIS規格の簡易防滴で安価だったため購入しました。
正常な値を示すようになり一安心です。

2021-06-18
用途:
消防車の放水圧力の測定
対象商品:
09491027

圧力測定時、針の振れもなく文字盤も見やすくて大変良い商品を購入しました。

2021-06-14
用途:
冷水ポンプの圧力管理
対象商品:
09491027

雨ざらしでの使用においてもサビに強く耐久性に安心。

2021-03-11
用途:
ポンプ用圧力計
対象商品:
09491027

既存品が故障したので交換用に購入。
問題無く使用出来ています。

2020-08-15
用途:
配管整備点検時交換部品として使用
対象商品:
09490975

作りもしっかりしています。
TOKOの製品で信頼感が高いです。

小村設備 様2020-02-29
用途:
耐圧検査に使用
対象商品:
09490941

大変良いと思います。
屋外用なので使い易く便利です。

2019-11-19
用途:
ポンプの圧力計
対象商品:
09490993

壊れたので購入、振動がある所に使用していたのでグリセリン入りにするか迷うところだが安いので再度使用してみる。

1人が参考にしています
有限会社永田電機 様2020-02-21
用途:
ポンプ配管
対象商品:
09491011

表示が見やすく、正確性があり使いがっても申し分なし

1人が参考にしています
オダネ電設 様2019-05-02
用途:
給水ポンプに使用しています。
対象商品:
09491027

目盛りも見やすく手ごろな大きさで満足してます。
機械のメンテナンスでも使用してます。

2019-11-18
用途:
テストポンプ用
対象商品:
09491011

何の問題もなく使用できました。耐久性については、今からです。

2018-08-20
用途:
冷温水配管の圧力計交換
対象商品:
09491011

故障による交換のため購入しました。大きさも手ごろで圧力表示も見やすく使いやすいと思います。屋外での使用のため防滴型が安く購入できて助かりました。

2018-07-07
用途:
交換
対象商品:
09490984

圧力の種類が多く、価格も手ごろです。
また利用させて貰います。