MCナイロン MC901 丸棒のレビュー
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
【用途】車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
2025-05-03
- 用途:
- オートバイのチェーンスライダーに
切断、穴あけ作業は必要になりますが
減りづらく丈夫なプラスチックなのでチェーンスライダーにウッテツケかと。
中空加工後にスイングアームに括り付けました。
今のところイイ感じにチェーンがスイングアームに接触するのを
防いでくれてます。
ツバメ無線株式会社 様2025-03-19
- 用途:
- 製品に組み込む部品として使用
モノタロウの価格はユーザーフレンドリーでコスパがとても良くいつも助かっています。
2024-09-13
- 用途:
- 食品工場の作業に使用
和菓子製品の白い生地の包餡に使用、色が判別でき異物混入に一役。
2022-02-23
- 用途:
- 車の部品
- 対象商品:
- 07034675
ブレーキフルードに晒される部品の製作に用いました。着色されているため部品を取り付けた後に表面についた液体の有無が、白い素材に比べて確認しやすかったです。
2022-03-19
- 用途:
- 並列の可倒式レバーの間のカラー作製に使用。
- 対象商品:
- 35513493
サイズ、物共に満足です。後はこちらの希望の穴開けや、カットなどして頂けると嬉しいです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
ソノダ企画 様2021-11-15
- 用途:
- エアーシリンダー 先端ブッシングとして
- 対象商品:
- 35513335
ミシンの押さえ上げ駆動用エアーシリンダーの押し出し用の先端ブッシングとして、購入しました。使用長さは20cm前後なので、加工用として最適です
2021-05-12
- 用途:
- バイクのスライダー
- 対象商品:
- 07034711
バイクのスライダーをオリジナルで作るので購入。
本当はジュラコンが良かったのですがナイロン棒も使えそうなので安価な方にしました。
2018-04-02
- 用途:
- 市販されていない歯車の製作
- 対象商品:
- 35513152
機器の歯車がダメになったので、3Dプロッターで作ってみました。
一般的な歯車の素材はナイロンとの事で、この商品を選択しました。
モジュール0.9の歯車は結構細かいのですが、綺麗に滑らかに切削可能でした。
ABSよりも粘りがあるので、単方向切削ではなくXY交差切削にすると綺麗にできるようでした。
ウレタンのように固いので、カッターやチューブカッター等では切断不可能です。
私は旋盤で切断しました。