屋根やくん#02のレビュー

平均満足度 4.32 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
屋根やくん#02 丸五
丸五
4,398 / 税込 4,838
電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。 フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。 アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。 通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。 脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。 耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社長谷川瓦工事店 様2024-04-04
用途:
瓦屋根作業時
対象商品:
09509175

屋根の作業中でも、滑りにくく
夏の暑い時も足の裏が暑くなく
いいと思います。

那須建築 様2023-08-03
用途:
建築作業の普段履き
対象商品:
09509166

屋根用に購入しました。本当に足が熱くなりません。はきやすさもあるので、作業全般で使用しています。

1人が参考にしています
2019-07-27
用途:
塗装工事
対象商品:
09509281

折半屋根塗装作業時足裏熱くない。(他の靴と比較)
一日作業が出来そうな感じ。

2019-04-16
用途:
屋根工事作業
対象商品:
09509211

瓦の上を歩くときは屋根やくんが一番だと思っています。クッションがしっかりしていて、靴底のゴムもちゃんと効いてくれます。一つだけ難点といえばメッシュなので冬は足が冷たいということ。でも1~2サイズ上を購入して防寒の靴下を履いて対策すれば問題ありません。

2018-11-16
用途:
屋根歩きと釣り
対象商品:
09509193

乾いた瓦の上では滑りにくくて良い。
釣りに行って、乾いた岩は良いが、濡れた岩の上は普通の靴以上に滑る。
濡れた瓦の上は試してないです。

2人が参考にしています
2017-11-20
用途:
屋根工事
対象商品:
09509141

とても履きやすくて、すべりにくくてさいこうでした。

渡辺企画 様2018-02-19
用途:
塗装用
対象商品:
09509166

屋根平地足場もんだいなく使える
耐久性があれば文句なし

2017-06-19
用途:
正に、銅屋根の施工作業で、地下足袋よりも安全/快適でした!
対象商品:
09509281

普段の靴サイズよりも、0.5cm大きいサイズをお奨めします。
通常サイズだと足の指先が曲がってしまい、痛くなります!!

2人が参考にしています
2016-08-25
用途:
塗装屋根、足場作業時
対象商品:
09509175

色々な靴をためしたが、この靴がすべりずらく、いいと思う

2016-06-10
用途:
高所作業時
対象商品:
09509272

2足めです問題なく使ています

グレース 様2015-10-23
用途:
屋根のペンキ塗り
対象商品:
09509297

急な屋根だと靴がよじれてしまいます

2人が参考にしています
トータルサービス 様2015-07-05
用途:
急な足もとでの作業(屋根の塗装)
対象商品:
09509166

急な斜面でも足が疲れないので満足しています。

カワサキリンクス株式会社 様2013-04-23
用途:
太陽光工事
対象商品:
09509175

問題なく使用できます、白色が暑い時期いいかと思い購入しました。
黒色は近くで販売されてますが、黒とくらべると、少し高いような気がします

2013-01-18
用途:
屋根上での作業
対象商品:
09509254

今回の商品は不良品でした。すぐに靴底のゴムが剥がれました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
宜しくお願いします。

間宮板金工業 様2010-12-18
用途:
屋根工事作業
対象商品:
09509281

靴裏のゴムの使用感はとても良く滑らず、安心して作業する事が出来ます。

2010-08-08
用途:
作業靴として
対象商品:
09509297

足裏が地面を掴む感触はこの職業に求められているものでしょう。
靴底の屈曲性はすこぶる高く(切り目がある)、グリップも良い、アメゴムは思ったより耐久性があります。
ただ、ストラップが軟らか過ぎて締め込みの感じがもうひとつなのと、締め幅の限界が少ない。これはマジックテープの貼り付けを工夫してくれれば解決するのではないかと思われます。
リピーターです。

エコエレック猿渡 様2013-03-11
用途:
ソーラー取り付け作業、傾斜屋根
対象商品:
09509263

*最初は履き心地よく柔軟性も有り良かったのですが、3月7日に左足内側土ふまず部分が敗れ
4ケ月程度しか持たなかった。改善されれば購入します?

1人が参考にしています
2010-04-17
用途:
屋根上での作業に使用
対象商品:
09509245

ハイパーVよりこちらの方が好きです。通気性がいい。しかしその代わり脇に穴が開くのが早いです。

1人が参考にしています
有限会社アイム塗装 様2013-07-15
用途:
屋根上の作業他全般
対象商品:
09509166

柔軟性があり、滑らない靴底で炎天下の屋根でも足の裏が暑くなりにくいので
常に社員に使ってもらっています。