Uボルト(鉄/ユニクローム)のレビュー
- 用途:
- パイプ固定
納期が早くて非常に助かります。作業を中断せずに部品が用意できるのは非常に有用です。
- 用途:
- トラック用エアー配管の振れ止め用Uボルトとして
ついていたUボルトの腐食で折れていましましたので、交換しました。サイズもぴったりでしっかり固定出来ました。純正品と変わらない商品で価格も安いのですが問題はありません。
- 用途:
- トレーラー修理
とても使いやすいです。
これからも注文すると思います。
- 用途:
- 金具取付
品物自体全く問題ございません。安価なので助かります。
- 用途:
- 電気工事
欲しいサイズが手ごろな価格で手に入るので満足」です。何の問題もなく使用できました。
- 用途:
- リニアアクチュエータの保持
- 対象商品:
- 09536965
リニアアクチュエータ本体を稼働と直交方向に対して固定する為に使用しました。丁度よいサイズがあり幸いでした。安価であり気軽に試せる点が良いと思います。あると便利な部品なので何種類か持っておいて良いと思いました。
- 用途:
- 病院施設内の保守
- 対象商品:
- 09536965
ホームセンターで購入したものは並行ではなくナットのサイズも11mmで使い辛かったのですが、
こちらの商品は完全な並行であり締付も用意なため女性看護師にも好評です。
- 用途:
- ポリカ波板に園芸用支柱を固定する時
- 対象商品:
- 09536956
庭のブドウの木の雨除け用として、6尺透明ポリカ波板4枚で屋根を作る事にしました。屋根の支柱には、直径20mmの園芸用のものを使っており、通常の波板固定用のJボルトでは大きすぎて固定が不十分なので、このUボルトを使いました。 ホームセンター等には売っていない商品なので、助かりました。 波板の穴あけ数が倍になるものの、今後の強風に対しても安心できます。 なお、屋根の大きさは1.8×2.4メートルで、地面で組み上げてから、全体を持ち上げました。
- 用途:
- 単管と1ⅹ4材の固定に使用
- 対象商品:
- 09536992
このサイズは近所のホームセンターでは手に入らず、価格も安価だと思います。包装が一つ入りなので、10個単位くらいの方が使い易いのでは(一つ一つ袋を破くのも面倒です)
- 用途:
- パイプ手摺の固定
- 対象商品:
- 09537141
単品での購入ならホームセンターで事足りましたが
まとまった個数だったので、取得済みの500円クーポンを使っての購入で安く手に入れる事が出来ました。品物も何ら不安も問題もなく安心しました。
- 用途:
- アマチャア無線
- 対象商品:
- 09536992
アマチャア無線のアンテナポールに使用しました。
本当にやすかったです。また同月7000円以上購入していたため、
モノタロウには悪いようですが送料無料で助かりました。