結束固定ベースのレビュー

平均満足度 3.42 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
結束固定ベース モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。 【用途】ケーブルタイ用固定ベースとして。
52件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-11
用途:
給湯器リモコン線固定
対象商品:
09513971

他の方も指摘されてる様に糊の接着力が弱いようです。
貼ってもすぐとれる。
よく脱脂して再貼付しましたが
今後の経過を見ていきたいと思います。

2022-06-22
用途:
配線を束ねる際の結束バンドの固定用
対象商品:
09513987

ポリ袋に100個入りとなっていますが99個しか入っていなかったです。
以前も1個足りない事象かあったがその時は勘違いか?
と判断し、やり過ごしたが
今回は間違いなく 99個しか入っていなかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
より一層、検品の徹底、品質の向上に努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。

有限会社 アクティブ 様2020-01-30
用途:
弱電ケーブルの固定時に使用します
対象商品:
09513971

他社製の物を長く使用していましたが、同じ規格でこちらの商品の方が値段がお安く、また粘着性も優れていましたので、これからはこちらの商品でお願いしようと思います

2022-03-10
用途:
盤内配線の固定
対象商品:
09513971

貼付け自体は問題ありませんが、インシュロックを通したとき内側の両面テープののりが締め付けの際インシュロックに付いてしまう。

2018-09-14
用途:
電線配線引を束ねて、きまわし固定ベースに結束バンドで止める。
対象商品:
09513971

貼付け力は強く満足。
貼り間違いは、剥がすのが大変、糊の部分を取り除きが苦労します。
貼り付けは慎重に!

1人が参考にしています
2013-04-01
用途:
電線結束
対象商品:
09513987

地元のオリジナル商品は、シール部分がはがしにくかったのでこの商品はなかなか良いかと。
しかし価格が少し高いのが不満ですね。

2022-01-31
用途:
ナビ取り付けに購入
対象商品:
09513971

この間取り付けた所が取れていた、接着が弱いと思う。

1人が参考にしています
2018-04-09
用途:
配線の結束固定用として
対象商品:
09513971

某メーカー品と比べても価格も安いし特に問題なく使えます。

2013-02-22
用途:
ケーブル類の結束
対象商品:
09513987

何度か買っていますが、粘着力がもう少し欲しいです。私は中央にビスを打って対処しています。

1人が参考にしています
2021-03-28
用途:
配線固定時
対象商品:
09513971

テンションが掛かる様な場所では、両面テープが剥がれてきます。
もう少し接着力が強い物を期待して居ました。

2人が参考にしています
武電機システム 様2020-09-03
用途:
電線の固定
対象商品:
09513971

電線数本を固定したが、2日もすると全て浮き上がってきてしまう。
安物買いの何とか~ ちゃんとしたメーカー物を買えば良かったと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
モノタロウブランドで結束固定ベース VHB粘着テープ付き
のシリーズのご用意もありますのでご参考にして頂ければ幸いです。

ハラエンジニアリング 様2012-07-20
用途:
電気工事
対象商品:
09513971

粘着力が弱いとあるが
よく脱脂して貼り付ければ問題無いと思う
貼り間違えて剥がそうとしたが
両面テープのスポンジ部分が裂けたので
貼り方次第だと思う

アークプランニング 様2011-07-22
用途:
配線結束固定
対象商品:
09513971

気兼ねなく使用できる価格で粘着力も申し分無いのですが、もう一回り下のサイズ13mm角が欲しいです。

1人が参考にしています
2010-05-08
用途:
平らな化粧板(凹凸無し)に取り付けてみたが、テープの粘着力が弱い。そのため、ニチバンの両面テープを貼り固定した。
対象商品:
09513971

接着力の強化

2015-08-10
用途:
電線の固定
対象商品:
09513987

温度が35度ぐらいだと
接着剤が溶けてしまう

3人が参考にしています
2016-04-26
用途:
ケーブル固定用
対象商品:
09513971

常に使用、価格の問題です。商品には問題ありません。

2010-12-08
用途:
主にVCTケーブル(電気配線)の固定
対象商品:
09513987

旧来使用してきたT社製のものと、堅牢度、接着力ともに遜色はない。

2014-02-04
用途:
内張配線止め
対象商品:
09513971

粘着も悪くないので、再度発注して利用しております

昭和電子株式会社 様2017-01-16
用途:
装置配線の固定
対象商品:
09513971

両面テープの貼り付けが雑でベースからはみ出しているものがあることと、両面テープベース(スポンジ)が柔らかいので、横方向に力がかかると変形しやすいです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2015-10-29
用途:
ハーネス結束

脱脂後の接着力は良好です。貼付け後縁をシーリングして使用しているので商品の耐久性は不明です。しかしイライラする点が一つ、タイを通す時に中央のテープ部分に貼り付きスムーズに行えなく、粘着剤が一部貼り付いたタイに引き剥がされるまでに至るの改善してほしい。中央の穴を小さくできないのでしょうか。