天然クロゴムシートのレビュー
- 用途:
- 金属製品をコンクリ床に直置きする際のクッションとして
10mm厚のゴムシートは、ちょうど良いサイズでは中々売ってないので助かる。
- 用途:
- バイクのメンテナンス用
- 対象商品:
- 09515125
ツーリングボックス上の滑り止め用に購入しました
寸法切りしてシリコンオフで拭き強力両面テープで固定、思い通りの物が作成でき満足しております
- 用途:
- 駐車場の段差解消に使用。
- 対象商品:
- 09515195
厚さ5ミリでは薄いかと思いましたが重量も十分でめくれる心配も無く、遣い勝手の良い商品でした。価格も購入しやすい料金でコスパが良いです。又、移動の際 女性でも持ち運びが楽に出来ます。
- 用途:
- 標的の保護用ゴムとして
- 対象商品:
- 09515186
ソフトエアガン用自作標的枠の保護用ゴム(厚さ3ミリ)として使用。標的枠が薄いベニヤ板ですので、ゴムが弾の衝撃を十分吸収してくれるので、木枠が割れること無く使用できる。コスパも非常に良い。
- 用途:
- 遊技設備の修繕
- 対象商品:
- 09515125
価格、品質共に満足ですが、梱包の時に巻きがキツすぎて平らに戻らず使用出来ない物が有ります。
タイルカーペットの様に考えて平のままで発送して欲しいです。
それが叶うならばまた購入したいです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- プレカット加工機の、経年劣化した切削木屑よけの補修用
- 対象商品:
- 09515186
プレカット加工機の経年劣化した切削木屑よけのゴムたれを補修するために使用しています。
以前にも同一商品で補修し、今回リピートオーダーしました。
機械メーカーに補修依頼をかけると出張料だなんだとバカ高い請求をよこすので従業員自らが補修をこなせる商品の提供が非常にありがたいです。
- 用途:
- バイクセンタースタンド用
- 対象商品:
- 09515195
バイクを今までガレージ内コンクリート土間に直接駐輪していましたが、ケズレ等で傷みが発生してきましたので購入しました。3ミリと5ミリで検討しましたが厚いほうがいいだろうと思い5ミリにしました。
安心してセンタースタンドがかけられます。
- 用途:
- 金型を床に置くときに敷くクッション
- 対象商品:
- 09515222
輸送のコンパクト化にクルクル巻いた状態で届きましたが10ミリ厚では巻き癖がきつくてかなり使いにくいです。
もう少しゆるく巻いてもらえれば多少はましにはなると思うのですが。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 車庫の開き戸(巾3m)のスカートにして隙間風防止用に使っている。長さが1mなので50mmに切断して幅を合わせている。ドアが3面有るが、2枚購入でもとにかく安い。
- 対象商品:
- 09515186
長さが1mなので50mmに切断して幅を合わせている。ドアが3面有るが、2枚購入でもとにかく安い。