【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmmのレビュー
- 用途:
- 旋盤加工の材料として
- 対象商品:
- 09547413
表面が金たわしか何かで磨いたような線傷がたくさん入っていて見栄えが悪い。切断部の角を大きく雑に面取りしてあるので、旋盤で加工する場合は面取り部が無くなるまでかなり切削しないといけなくなり手間と無駄が増える。材料が簡単に注文できるのは非常にありがたいとは思っています。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- バイクのパーツ製作
- 対象商品:
- 09547413
今まで他店のアルミ丸棒をつかってましたが、こちらの方が材質が均一なようで切削面が綺麗に仕上がります。これからも利用させて頂きます。あと小径のラインナップを増やしてもらえると更に満足できると思います。
- 用途:
- 実験器具を固定する高さを稼ぐための支柱
- 対象商品:
- 09547422
この丸棒を4本使って,実験器具を固定するための高さを稼ぐ台の支柱に使用しました。長めの棒を購入して4本に切断し,端面を面取りして4本を正確に同じ長さにするのですが,棒の太さの精度があまりよくないので一度側面を面取りしてから端面を削りにかける必要がありました。
- 用途:
- 旋盤で加工用の材料
- 対象商品:
- 09547413
旋盤で削ったのですが、今まで削っていた2017より少し柔らかいような?ねばるような感じがして若干削りにくさを感じた。切削面も2017にしては少しおかしいように感じた。
- 用途:
- ラジコンパーツの製作
- 対象商品:
- 09547431
Φ15mmがラインナップに無いのでこれを購入しました。
加工前提で購入してますので困る事は無いですが5mm程削らなくてはならないので少し不経済です。
素材特性とかは地元の工具屋さんから入手した物と変わらない様に思います。
切削性もいいですし加工しやすいです。
- 用途:
- 加工用金属
- 対象商品:
- 09547404
加工用金属で使用、20φとあるが、若干サイズ太めです
御意見ありがとうございます。お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。
(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)
- 用途:
- ホイルカラーなどのパーツ製作
- 対象商品:
- 09547404
切削性もよく、強度も十分にあるので、使い勝手がいいです。もう少し安ければ、在庫しておいてもいいかなといった勢いで買えるのですが。
- 用途:
- バイク部品の作成
- 対象商品:
- 09547413
大きなホームセンターでも扱っている店がなく困っていましたが、まさにピッタリの商品でした。
価格もお手ごろでもちろん商品にも満足しています。
- 用途:
- 手作り 発電機
- 対象商品:
- 09547483
ベアリングの内径に合わせて、MonotaRoさんのほうで、「旋盤加工サービス」もしてほしいです。
精密な「ジャストのサイズ」なので、同直径のベアリングが通らないので、町工場など、他へ加工を頼まなければならなりません。
MonotaRoさんのようで、工業港機械科卒のバイトのあんちゃんに、低価格でやらせてもいいようなw
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- オートバイ用部品作製
- 対象商品:
- 09547431
2017は切削性が良いのでとても使いやすいと思います。他の方が書かれているように、15φとか小径の丸棒のラインナップがあると非常に助かります。1点気になったのは、余計なお世話かもしれませんが、梱包が少し過剰な気がしました。丸棒に紙を何重も巻きすぎだと思います。
- 用途:
- 機材改造
- 対象商品:
- 09547395
アルミ丸棒φ20mm×100mmを4本注文、切断公差が(-0、+3)でした。
送られてきた商品は3本が101.5mm、残り1本が100.2mmでした。
全て切断公差の範囲内ではありますが、1本だけ長さが違うというのは非常に取扱いに困ります。
長さ自体の精度は105mmでも95mmでも構わないくらいですが、4本とも同じ長さにして欲しかったです。
(頑張って3本を何とか100.2mmまで削ります。)
ご意見頂きありがとうございます。今後の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 各種アダプター製作
- 対象商品:
- 09547483
ただの丸棒なので特別記載すべき点はないが小売りでの価格や手配の早さ
まとめて買うと送料がかからないなどかなり調達しやすい製品です。
切削も問題無く品質は良いようで日頃からよく使う素材の1つとなっています。
残念ながら小さい部品を作る際は50%以上を切削で無駄になるので
10Φmmや15Φmmの物があれば便利かつ省力化出来るので参考にして下さい。