ゴム砥石のレビュー
- 用途:
- ラジコンエンジンの加工
- 対象商品:
- 09598915
これまで他メーカー品(松風)を使っておりました。
送料が高いのでモノタロウさんから初めて購入してみました。
耐久性は少し劣ります。
芯ブレも少しありますが#240、400位での粗磨きで割り切って使っていますのであまり問題は感じていません。
コストパフォーマンスはいいと思います。
- 用途:
- ポート研磨
- 対象商品:
- 09598967
♯120、粒度の割に削れないと思いましたが、意外と長持ちするのでグイグイ押し付けて使いました。
安いので、まとめ買いして使ってます。問題なく使えます。
- 用途:
- アルミの細部を研磨するのに使いました
- 対象商品:
- 09598924
アルミ部品の細かい段差や凸凹がある所を磨きました。
磨けるのは良いのですが、思ったろ摩耗が早く作業途中で芯が出てきました。
耐久性はないようですね。
- 用途:
- 磨き作業に
- 対象商品:
- 09598994
使用する機器によっては軸が長すぎて邪魔になりましたが仕上がりよく必要になれば再発注もアリかなとは思います。もっと安くなって欲しいと思う一品です。
- 用途:
- 金属製品の仕上げ
- 対象商品:
- 09599037
他社メーカーのを使用してましたが、こちらの方が安価で使ってみたところ、特に支障なく作業できました。日々使っていくものでなのでやすいのはとてもありがたいです。希望は、10本セットなどでもう少しお得になればいいなと思います。
- 用途:
- 部品のバリ取り
- 対象商品:
- 09598915
高回転で使用し全面アタリすると熱変化で軸芯との結合が弱いのかゴム砥石部分が抜けてきます。接着剤が悪いのか負荷の掛けすぎかはわかりませんが他社製品に比べると若干見劣りします。
- 用途:
- バイクのアルミ部品の細部の研磨
- 対象商品:
- 09598933
いいですね~
削れ過ぎずしかし数種類使用で手早く最適な仕上げができる。
今回試しに数本購入、次回は少しまとめて購入の予定。
- 用途:
- 金型修正
- 対象商品:
- 09598933
今まで他社でセット買いしていたものより、必要な数量と多彩な種類を購入できるため、重宝しています。
他社のより減りが少なく感じるのは、気のせいかな?
大変満足しています。
- 用途:
- オートバイの鏡面研磨
細かな部分の研磨にと、400,800,1500を使いましたが、角のあたるとすぐにかけてしまいます。
ゴムなので仕方ない?
- 用途:
- ポンコツバイクの錆落とし
- 対象商品:
- 09598924
50年前のバイクを買ったので、毎日暇があれば磨いています。ピカールではなかなか光ってくれないので、このゴム砥石に賭けてみました。が、期待していたほどの効果はありません。残念でした。
- 用途:
- 工作鉄部品の研磨用に
- 対象商品:
- 09598881
思ったよりも最初の見た目は他メーカー品に比べると劣りますが、使用後はどれも同じようになるので安くてありがたい商品です。