変速ディスクグラインダーのレビュー
- 用途:
- 研磨・切断作業
中・低速使用時にギア音が酷いです、ガリガリ鳴るのでモーター音より気になります。騒音を気にして変速モデル買ったのですが、ギアが欠けてるのかと思うほどうるさくガッカリです。使えるか使えないかで言えば使えますが、国内メーカーの物と比べえると振動多く、音も大きい為値段なりの商品でした。使うたびに不愉快な気分になるので、高くても次は国内メーカー品買います。
- 用途:
- 太鼓胴の荒削り、研磨
- 対象商品:
- 09892863
何故か使用している際(負荷が強く掛かった時?)に回転数がダウンしてしまい。
スイッチを再投入しながら使用しています。頻度はわりとあるように思います。
不良品なのかどうかわかりません?
使用期間が短いので、耐久性はよくわからないです。
- 用途:
- 石の磨きや金属の切断
- 対象商品:
- 09892863
使い勝手に特に問題は無いが、金属パイプ等の切断用に、取説によると付属のカバーは研ぎだし用なので別途購入とありました。切断使用のため、同社の切断用カバー製品をネットで探しましたが、どれも品切れ状態でした。急ぎで他社(山真製鋸)の切断用100mmカバーを購入してあわせましたが、取付け部の寸法が合わず
取り付け不可でした。切断用カバーは常時販売出来るようにしてもらえないでしょうか。又は、付属品に入れてもらえないでしょうか。
EARTH MAN変速ディスクグラインダーEM DGS-100用の切断用ホイルカバーは、注文コード09161381になります。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 硝子の研磨に使用します、変速付で一番回転速度を落して使います回転が速すぎると硝子に熱を持ち、良くないからです
- 対象商品:
- 09892863
まだ数回しか使ってないので具体的なコメントは出来ませんが、硝子の研磨はとても使い勝手がいいみたいです、
- 用途:
- 研磨、バフ掛け
- 対象商品:
- 09892863
初めて使いましたが、少し負荷をかけたとたん回転が落ち全く作業にならない状態で、到底使い物になりません。
このたびは申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。貴重なご意見、ありがとうございました。
- 用途:
- 一般的な工作作業
- 対象商品:
- 09892863
購入後使用頻度は3ヶ月に1回ぐらい
突然動かなくなった。
ブラシ点検→問題なし。
こりゃ駄目ですね。
- 用途:
- 塩ビ管、鉄筋等の切断
- 対象商品:
- 09892863
高負荷がかかると、減速する仕様が非常に安全で気に入っています。今まで2台使っています。耐久性はありませんが、値段を考えれば妥当だと思います。回転にややムラがありますが、切断作業には全く影響しません。3台目購入予定です。
- 用途:
- 錆取り、表面研ぎ
- 対象商品:
- 09892863
回転シャフトとベベルギアが小さい半月キ-一つの為に、シャフトとギア自体の遊びが元々大きい。この為にキ-及び溝が舐めて回転遊びが増大し、歯当たり不都合が生じ異音・新同が生じて来る実質100時間程度で、シャフトも痩せ回転方向のガタが3~5mm生じた。作業時に歯飛びでもしたら大怪我の元である。スプライン勘合にすべきである。
メーカーへ申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。
- 用途:
- 金属研磨
- 対象商品:
- 09892863
使って 3分ぐらいで 空回りして 回らなくなった ひどすぎる
このたびは、大変申し訳ございませんでした。元々この商品は、ICトルク制御(過負荷保護機能付)により低回転時は負荷がかかると止まりがちになりますが、この制御により、安定して回転するようされております。今回の場合は別の理由が考えられるようなので、商品を確認させていただきたく別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 主として金属の研磨や切断など
- 対象商品:
- 09892863
変速制御がまずい。
研磨に使用してトルクがかかると、減速したぶんを補おうとして変に回転が上がり、動作が安定しない傾向がある。
またそのような状況で安全装置がすぐに働くため、一々スイッチを入れなおさなければならない。
このような状況のため、電子制御のないシンプルな製品のほうが使い勝手が良い結果となる。
貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにご意見申し伝えます。
- 用途:
- 剥離、研磨、切断作業
- 対象商品:
- 09892863
トルクをかけたときに回転が安定しない。
トルクがかかって回転が低下すると、切削物から離れた途端に回転を維持しようとして回転数が上がる。
また、上記状況下でしばしば安全装置が働いて、
トルクが全く失われてしまう。
ご指摘ありがとうございます。メーカーに申し伝えさせて頂きます