【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mmのレビュー
- 用途:
- 実験装置の部品加工の原材料として使用
実験装置に使う部品の元として購入。
フライス盤で削った所、少し粘るかなぁ?という感想を持ちました。
金属としては良好で、タップ部分も十分な強度を確保できたので、実験装置の一部に組み込んで使っています。
mm単位で材料をカットして頂けるので、こちらでの加工の手間が少なくなり即使えるところが便利です。
- 用途:
- 精度はまぁまぁ・・切りっぱなしです
切り口は切り放しなので、自分でバリ取り必須です(怪我するほどではないが)。
寸法精度は0.2~0.4程度かな?
自分で切るよりかは、ずっと楽なので良しとします。
穴開け加工もして貰えると値打ち有るんだけどな・・検討下さい。
- 用途:
- バイクのカスタム部品作成
切削性もよく、寸法カットの精度が良いので加工の工数削減ができます。
- 用途:
- オートバイワンオフパーツ製作
- 対象商品:
- 58570172
強度もあり、溶接性もいい上に、お値段はリーズナブルなので、使い勝手のいいアルミだと思います。この厚さになると、切るのもたいへんなので、好きなサイズに合わせて買えるのが非常に便利。
- 用途:
- グロープラグホルダーに使用
- 対象商品:
- 58569892
切り痕はきれいに仕上がってました。両面には保護シートが張られ丁寧な梱包で送られてきました。値段は少し高く感じました。
- 用途:
- スチールラックのベースに使用
- 対象商品:
- 09656394
アルミバンのトラックにスチールラックを使って、道工具を収納してます。床板に余り負担をかけたく無い為にラック下に敷いてあります。
寸法切りして購入したので重宝してます。
コスパ最高
- 用途:
- フライス用バイスの口金製作の為。
- 対象商品:
- 09656184
輸送の為の梱包がしっかりした板二枚で挟んであり好感が持てた。
商品は全く問題なし。
- 用途:
- 自作CNCの主要部材用に加工
- 対象商品:
- 09656674
指定した寸法は正確で両面保護シート保護、運搬時はその上に保護板で梱包されていました。安心して次も注文できます。
- 用途:
- ロウソク立て
- 対象商品:
- 58569962
400㎜×30㎜を3本購入、8・9・10個の2㎜の貫通穴をあけて、30㎜の釘を立ててロウソク立てにした、サイズもしっかり出ていてなかなか使いやすかった。
- 用途:
- X線散乱測定用ポリマー試料延伸装置の固定
- 対象商品:
- 09656315
自分では切断できない部材だったので、サイズを指定できる点が大変良かったです。
- 用途:
- ペットのケージ重量分散のための脚置き
- 対象商品:
- 58570084
加工口も綺麗だったので良かったです。
オプションで角の面取りがあると
自分でヤスリ等を用意しなくて済むのと
面取りしなくて済むので
道具を持っていないDIY初心者の人間には
便利ですね
- 用途:
- オートバイ部品作り
- 対象商品:
- 09656963
9mm厚が欲しかったが、10mm厚に設計変更 ラインナップ増やして下さい。
あと、2.5mm厚も欲しい。
他社に比べ、保護フィルムが剥がれやすい。
- 用途:
- コンパクト・スピーカーの台に
- 対象商品:
- 58569901
19インチ液晶TVの音声があまりに酷いので、カーオーディオのサテライトスピーカーに交換しました。
その際、スピーカーの脚を安定させる為に本製品を使用しました。
結果スピーカーの設置は安定し、音質も劇的に良くなりました。
- 用途:
- 治具の作成
- 対象商品:
- 58570093
色々なサイズで何度か購入しています。
いつも指定より+1mm大きいサイズでカットしてあるので自分で側面を仕上げることができていいです。
でも、そのまま使いたい人には不便なのかな?
- 用途:
- 交換部品
- 対象商品:
- 09657304
作業場改善において、他の材料は価格が高すぎてアルミ板で代用させていただきました。 良好です。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 赤道儀にカメラやファインダー、ガイド鏡を搭載するために購入しました。
- 対象商品:
- 58570032
必要な長さだけ購入できるのが便利です。アルミなのでネジ加工の容易にできるのでよかったと思います。
- 用途:
- レーシングカート
- 対象商品:
- 58569901
前回、ブレンボカニキャリパーサポートの製作に使用しましたが、今回も同様に4ポッドキャリパーサポートを製作します。表面もキレイなので、見た目にも良い。