【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mmのレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)
Namekawa(滑川軽銅)
1,998 / 税込 2,198
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。 【用途】自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09629907

車の部品を作製するために購入。しっかり梱包され、曲がったりせずに届きました。大きな板で購入したほうが割安ですが、切り出す手間がかからないので便利です。

2021-11-10
用途:
看板
対象商品:
09630442

入金後在庫が無いため取引キャンセルしますとメール有り、初めての取引でしたが呆れました。

MonotaROからの回答

ご不便、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

2021-05-05
用途:
レンジフードの整流板に使用
対象商品:
09631081

強化ガラスと思われるレンジフードの整流板が粉々に割れてしまったので、替わりにこちらの 850 x 500 に交換しました。厚みがあるので、500mm の高さでも変形することなく良いです。

2020-07-24
用途:
DIY
対象商品:
09630214

寸法が指定できるのが良い。
出来ればもう少し安くしてほしい。

2018-10-12
用途:
自作の遊具
対象商品:
09630677

説明通りの品で確かなものでした。アルミとなっていたので軽い品だと思っておりましがた、少々思った以上の重さでした。説明には重さ表示がなかったので重さ表示があれば良いと思いました。

1人が参考にしています
2018-09-26
用途:
Kawasaki KDX125SRローダウンリアアクスルプレート自作の為。
対象商品:
09629882

ジュラルミン2017は加工しやすく、とても作業が楽でした。ただし送付された35×5×500の切断面のバリがそのままで、基本的な知識が無い人は取り扱いに注意が必要です。革手着用で素手ではケガしますよ。したがって星1個減。

2019-01-03
用途:
卓上CNCでの切削
対象商品:
09630643

大きさが様々あり、卓上のCNCにも入るのでよい。
納期も早いのでとても助かります。

2018-12-28
用途:
台座プレート
対象商品:
58471682

非常に精密で申し分ない仕上がりです、後加工、採寸などが容易になります。

2018-02-16
用途:
モーターとのハブを製作のため
対象商品:
58471691

切削加工で使用しましたが、とてもよいものができた。また、配達日が雨で心配したが包装がきっちりされていたので、製品に問題なく良かったです。

2018-04-18
用途:
望遠鏡製作
対象商品:
58471777

必要な大きさにカットして送っていただけるので助かります。

2018-02-12
用途:
切断機のガイド作成
対象商品:
09629882

大きめの合板で挟んで梱包されていました。納期も早く満足です。

2016-11-08
用途:
防刃チョッキの胸腹部防護用
対象商品:
09630591

大きさは公差内でしたが、一部サンダーで軽く削りました。
最近通り魔や深夜の押込みが発生しているので、刃物が通らない
軽量で厚みのあるアルミが自分の注文通りの大きさで手に入るので
助かります。

2016-07-05
用途:
ラジコンパーツの製作
対象商品:
09629882

加工を前提としているので表記寸法精度は気にしていません。
素材としての問題は無く加工し易く強度も十分です。

2015-07-30
用途:
ロボット工作
対象商品:
58471637

材料ごとに番号を振ってくれているのはありがたい

2015-01-28
用途:
ドアースイッチの受け板用
対象商品:
58471594

アルミ材なので、大変加工しやすく見栄えもいいです。

2015-11-22
用途:
治具工作
対象商品:
58471594

5mm厚で80mm * 80mm四方の板を注文したところ
81.00mm * 81.00mmのサイズで届きました。
切断交差は0~+1mmですので製品仕様通りです。
まったくもって素晴らしいです。
今からNC加工機で80.00mm * 80.00mmへ修正します。