スミチューブAのレビュー

平均満足度 4.32 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))
509 / 税込 560
耐油性、耐薬品性に優れる 【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ユニバ-サル技研 様2026-01-16
用途:
配線の半田付け後の保護(ショート防止)

熱収縮した時の収縮率が他社の製品より良いと思います。
又、収縮後の見た目の村も非常に少なく重宝してます。

2025-11-12
用途:
コネクター半田の絶縁用

10mm位の長さに切断し使用するために、ニッパカット作業したところ切った物が指先に吸い付いて離れません。チューブが帯電されていて静電気で貼り付いたと思われます。全く作業にならずに困りました。前にも他のチューブで行いましたがこの経験は初めてです。

ユニバ-サル技研 様2025-08-01
用途:
制御装置の内部配線、コネクタの半田ピンカバー

他社のものより熱を加えた時の収縮はしっかりしてるのと、全体的にきれいに収縮します

2024-11-20
用途:
ロープ端部のほつれ止め。

ロープ端部のほつれ止めに使用しているが、加工がしやすく、加工後の抜け落ちもないので非常に満足している。もうかなりの回数リピート購入している。

2024-06-03
用途:
ハーネスカバーとして
対象商品:
09681244

このメーカーは初めて使いますが、収縮率も高く、施工後も光沢があり、外観的に気に入っています。また注文します。

ZOOtec 様2023-11-03
用途:
電線の端末処理
対象商品:
09681287

秋葉原でよく売っている1Mものだと半端が出てもったいない。5mものはありがたい

コスモソリューション 様2020-07-10
用途:
電子機器の修理
対象商品:
09681296

この商品は表面に光沢があるタイプなので、コネクタの付け根など外観を気にするところに使います。色々バリエーションがあるので良いです。

2020-05-29
用途:
車の配線処理
対象商品:
09681226

耐油性が強そうなので購入しました。期待に答えてくれると思います。

大富電機 様2020-02-11
用途:
配線作業
対象商品:
09681271

10m入りの品が欲しいです。又は、切り売りが良いかも???

2019-02-20
用途:
新車購入時の電装品自追加作業。
対象商品:
09681296

1.25SQを2本通線したいが、内部の滑りが悪く1m位が限度。より線の通線方法の取説が有ると便利です。

2017-06-29
用途:
電線の絶縁
対象商品:
09681314

使用に不満点はありません。細めの長尺物は折り型がついてないのでどの長さできっても折り目がなく作業がやりやすい。

2021-10-09
用途:
圧縮ばねの素線へ巻こうと。
対象商品:
09681217

雨に濡れるところの圧縮ばね素線径1.0mmに巻けるか挑戦。
外径φ15mmで半周で断念しました。
当たり前ですが収縮チューブなりの使用法じゃないとダメですね。

ニッシンジャパン株式会社 様2016-08-17
用途:
リード線半田部の絶縁
対象商品:
09681296

今までと同様、問題なく使用できました。

2013-07-29
用途:
車いし゛りで配線の被覆として購入
対象商品:
09681244

DIYで車いじりをするので配線カバー用に購入。
インテリアのLEDイルミネーションを取付けるために配線カバーとして購入しました。
ナイロンのコルゲートチュープも考えましたが、スペース、屈曲性からこのスミチューブにしました。
LED用の配線なので細いコードを使用しましたので+,-用の2本コードを通す事ができました。
フロント席の足元フットランプとセンターコンソールの小物入れ、ドリンクホルダーに4箇所のLEDランプを取付して、配線カバーとして使いましたが、まだ半分の長さが余っています。
5mでこの値段なので満足しています。

2人が参考にしています
パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
09681271

iiyo

有限会社新星サウンド 様2019-09-05
用途:
ケーブル被服剥いた時口元処理に使用する
対象商品:
09681235

チュウブが折り曲がり癖が付いていると直して使う時
手間がかかりますできれば直線で1本で配達できれば

株式会社アイキャスト 様2015-04-14
用途:
特殊通信ケーブルの試作
対象商品:
09681271

スミチューブをかぶせた50cmの試作ケーブルを定温乾燥機に入れて100℃で30分加熱したところ、充分収縮し期待したケーブルに仕上がりました。

1人が参考にしています
城南計装 様2021-07-18
用途:
制御盤製作時
対象商品:
09681305

このタイプは収縮率が悪く別のタイプがいいと思います。

株式会社monotone technology 様2020-06-10
用途:
pHセンサの配線関係は高絶縁性が必要です。結線部の絶縁保持させるときに使用
対象商品:
09681244

チューブが2層になった完全充実タイプのものが欲しいです。

2014-09-24
用途:
模型の配線接続
対象商品:
09681217

値段も手頃で、使用上も問題なし。