スミチューブF(Z)のレビュー

平均満足度 4.73 (92件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))
499 / 税込 549
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟 【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
92件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-01
用途:
製造現場用
対象商品:
09681962

少量の長さのスミチューブを探していました。とても役立っています。

2022-11-22
用途:
コード絶縁
対象商品:
09681926

こすれにも強く、さすがスミチューブ。長いため折れ目が固着していることがありますが、ゆっくり加温してやれば大丈夫。

2022-08-03
用途:
社内製品
対象商品:
09681996

いつもは他社で購入していましたが、在庫がないことが増えたのでこちらで購入するようになりました。
少量ずつ購入できるので助かっています。
安心できるメーカーさんの製品なので品質も満足しています。

2022-05-12
用途:
ケーブル同士を延長させるときの絶縁用
対象商品:
09681987

ケーブルを延長させたいとき、半田付けした箇所に使用した。
国内メーカ製の製品のため信頼して使用できました。

2021-11-02
用途:
装置組立
対象商品:
09682102

どこの業者でも入荷困難だったので、入荷ができ、しかも迅速な対応で助かりました。ありがとうございました。

KGTECH 様2021-08-20
用途:
装置の内部配線
対象商品:
09681953

全く問題なく使用できます。チューブ径が豊富ですので様々なケーブルに対応できます。ほぼ全種類を購入して使用しています。

シマダバーマシン 様2021-07-12
用途:
配線コードカバー
対象商品:
09682014

単線を束ねて通してますが、長いと少し通しづらいですが出来ました

2022-02-27
用途:
ネオン管電極部に使用
対象商品:
09682023

他の物も色々試しましたが、高いだけあって最高です。

合同会社プラネタリウムワークス 様2021-06-21
用途:
ケーブルの絶縁処理
対象商品:
09682181

材質(マット仕上げ)が、とっても気に入っています。

2021-12-11
用途:
配線加工に
対象商品:
09682023

安く買えて、商品もすぐに届き大変満足しております。

2021-03-13
用途:
半田作業後の絶縁
対象商品:
09682224

メーカー品なので、安心感があります。耐熱なのもよいです。

2020-08-31
用途:
配線処理
対象商品:
09681901

ロットで購入すると高くなりますが、必要量だけ買えるのが良いです。
品質は住電なので、海外製のものと比較すると安心して使えます。

1人が参考にしています
ファースト電子開発株式会社 様2020-11-24
用途:
電気配線の絶縁によく使います
対象商品:
09681971

小分けで短い商品が多い中で5mの長さは貴重です。今回は60センチの長さのロッドの絶縁に使いましたので、長さで重宝しました。

2020-09-15
用途:
電気工事
対象商品:
09682285

一巻で販売しているので持ち運びがスムーズで使い勝手が良いです。

2020-01-31
用途:
機械メンテ

難燃材なのでこれでなければだめ。
40mmが無いので、他店で注文せざる負えないのが残念。
40mmの販売希望。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。

横河ソリューションサービス株式会社 様2020-01-28
用途:
実習装置作成用
対象商品:
09682005

ケーブル加工には必須アイテム。あると非常に便利です。

2019-04-10
用途:
ケーブルの配線
対象商品:
09682312

信頼のスミチューブですので、リールで購入し、仕事でよく利用させていただいております。品質面では全く申し分ないのですが、切り売り購入ではなくリール購入なのでもう少しお安くして頂けると嬉しいです。

有限会社ジャパンマグネット 様2019-03-16
用途:
マイクロモータの入力ケーブル接続部の絶縁保護
対象商品:
09681935

熱収縮チューブといえばスミチューブF(Z)だと思っており暫定的に他社品を使っておりましたがモノタロウさんで5M単位での購入ができることに気付き5M×2で呼び径違いの2種類計20M購入しました。環境負荷物対策等も素性が分かるスミチューブなら安心です。呼び径と収縮径の種類が意外にも豊富で重宝いたします。場合により透明なチューブもあり助かりますね。

1人が参考にしています
富士模型店 様2019-04-01
用途:
グリップのほどけ止めに使用
対象商品:
09682032

ラケットグリップのほどけ止めに、これを使ってます。
メーカーロゴテープより、見た目に綺麗で、しっかり止まってるので、めっちゃいいです。

2020-05-23
用途:
リピートです。
対象商品:
09682023

ハンダした配線のところに使用しています。問題なく使用できています。