サンポールのレビュー

平均満足度 4.59 (124件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サンポール 金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)
   
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器のがんこな黄ばみを化学分解して落とします。ばい菌を寄せ付けない除菌効果で清潔感長持ち。タイルにも使用出来ます。粘度がアップしてたれ落ちにくく、洗浄効果が高まりました。かけた場所もよくわかるグリーンの液体です。 【用途】黄ばみ・尿石スッキリ!!酸性タイプ。
124件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
コスパがいい
対象商品:
34571013

自宅付近より格段に安いので購入しました。性能は簡単に綺麗になります。

2020-12-17
用途:
トイレ清掃、サビ取り、
対象商品:
34571013

臭いがすごいので、汚れがひどい時だけ使用します。鉄のサビ取りにもたまに使います。
もう少し大容量の物もあるといいですね。

2018-06-08
用途:
トイレの掃除
対象商品:
09909015

男便器の尿石取りに使用。少しつまり気味になったら使用している。つまり除去には効果的だが便器の汚れ取りは今一歩。

1人が参考にしています
薩摩工業有限会社 様2016-02-05
用途:
会社トイレ掃除用
対象商品:
09909024

会社のトイレ掃除用なので、3Lサイズが重宝しています。
汚れもよく落ちますし、大変満足しています。

株式会社ナリヅカコーポレーション 様2021-02-18
用途:
コンクリートの床の清掃
対象商品:
34571013

倉庫の床がコンクリートのため白華現象のため白濁し洗浄用に購入しました。なかなか濃度調整が難しい。SDSが欲しいのですが、貴サイトで発行は可能でしょうか

2016-02-17
用途:
会社のトイレ用
対象商品:
89842216

汚れも良く落ち大変満足しています。

ヴィレッジGOLF 大分高城店 様2021-02-07
用途:
トイレ掃除
対象商品:
09909024

トイレの掃除はやはり「サンポール」です。よく落ちます

2017-04-10
用途:
工場のトイレ掃除
対象商品:
34571013

いままで別のものを使っていましたが尿石の落ち具合が全然ちがいます。
かなりきれいになりました。

2020-06-30
用途:
科学の実験で
対象商品:
09909015

サンポールを4倍水希釈して、半田とバイク部品に4.5Vの電流を流してスズメッキ加工!! 決して真似はしないで下さい....

有限会社アクセス 様2018-01-31
用途:
トイレ清掃用
対象商品:
34571022

やはり、これでなくてはできない清掃があります。定番商品で、お勧めです。

2017-06-30
用途:
社内消耗品にて使用
対象商品:
09909024

数々あるトイレ清掃用洗剤の中でやっぱりこれに戻ってきます。

有限会社寺田電気工事 様2015-10-26
用途:
トイレ掃除
対象商品:
34571013

長く販売されるには理由があると思い購入し満足している。
普段掃除しているトイレなら問題なく綺麗になりました。

株式会社後関製作所 様2019-07-18
用途:
汚れを漬け置きして落とし勝ったので、大きなものがあり助かりました
対象商品:
09909024

容量が多く、漬け置きするのに・汚れが期待通り落ちてよかったです

2019-03-22
用途:
サビ、汚れ落とし
対象商品:
34571022

1.ガソリンタンクのサビ落としに使いました。
内容量が10L以上あるので、お湯で1/5位に希釈して、1日でかなり良くサビ落ちました。
希釈率が高くなるので、加熱(お湯)したのは正解でしたが、加熱するとサンポールの匂いが強く出ますので、屋外作業必須かもしれません。
2.コイン(1円玉以外)の汚れ落とし
事前に手動選別で1円玉を削除し、原液使用で行いました。
屋外で使用しているので、気温相当のまま半日から1日で、かなりきれいになりました。
コイン同士が重ならないようにするか、数時間ごとにコインをかき混ぜるかしないと処理ムラが出てしまいます。
新鮮な原液は濃い緑色をしているのですが、この状態だと汚れ落ちがゆっくりです。最初だけ処理時間を延長して、緑色の色素が分離してきたらば使い時になります。
なお、1円玉(アルミニウム)が混入していると激しく泡立ってきますので、泡が出てきたらば泡の元1円玉を探して取り出します。そのまま放置すると1円が消えるかもしれません。

royce 様2015-06-24
用途:
自動車、バイク、その他いろんなサビ取り
対象商品:
09909024

以前はアルミホイルに付着した鉄粉を4リッター一万円の錆取り剤使用していましたが、サンポールはサビ取りに良いですよ。

1人が参考にしています
2017-10-03
用途:
トイレ掃除
対象商品:
09909015

昔からの定番商品。いつも使っています。安価でもよく使えるこの様な製品は有り難いです。

株式会社 エスカプロダクト 様2017-03-23
用途:
錆び取
対象商品:
34571013

金属小部品の錆び取に使っています。プラスチックのタッパウエアーに錆びた部品を入れサンポールを3絞りし水を入れてふたをしてバシャバシャと振り30分ほど置きます。するとアーラ不思議錆びが落ちています。頑固な錆びにはゴム手袋をして原液を直接つけて歯ブラシで磨くと落ちます。お勧めします。

2人が参考にしています
2019-12-09
用途:
錆取り 簡易メッキ
対象商品:
09909015

サンポールでの錆取りに使用。磨いて錆落としするよりも手間がかからない。又、銅メッキ、亜鉛メッキの電解液にも使用したが、そこそこの仕上りだった。

1人が参考にしています
アイルリッヒ 様2014-03-14
用途:
ロー付け作業後のワークの酸洗い
対象商品:
34571022

ロー付け後の酸洗いには、専用の酸液を使っての酸洗いを行ってきていましたが、サンポールにおいてワークへの攻撃性も少なく、若干、液につける時間を調整するだけでできるので助かっています。コスト的にも良いので助かります。

2人が参考にしています
2017-05-12
用途:
レンガについたセメント落とし
対象商品:
09909015

通常の使い方とは違いますが、レンガ施工時に付着したセメントを溶かして落とすのに使用してます。