ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)のレビュー
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
昴テクノロジー株式会社 様2024-03-22
- 用途:
- 配線作業、電子部品の収納
- 対象商品:
- 09980336
なれてしまったのでもんだいはあまり感じない。取り付けの板の格子がずれているのは何とかならないか
2021-11-11
- 用途:
- 制御盤収納ケース
- 対象商品:
- 09980336
電気錠制御装置を収納ケースに入れるた為に、このウオルボックスを選択しましたが正解でした。穴を開けるのも楽で次回も選びたいと思います。
2人が参考にしています
株式会社ほいで 様2020-12-14
- 用途:
- カメラ設置工事
- 対象商品:
- 09980397
普段はカメラ台数4台未満用にWB-12AOJを愛用していますが、カメラ台数が8台になったため、ひと回り大きなWB-13AOJにしました。バッチリです!!
ESP SOLUTION株式会社 様2020-09-11
- 用途:
- 防犯カメラの収納用
- 対象商品:
- 09980397
防犯カメラを収納するため購入しました。セキュリティ上、鍵をかけたいのですが、蓋の開きに鍵穴があいているので、大変便利です。
2019-06-01
- 用途:
- IP監視カメラ記録本体収納
- 対象商品:
- 09980485
記録本体のアンテナを伸ばすことが出来とても良いです。本来配電収納として使用するのでしょうが、屋外の壁に記録本体を置きたくて探していましたが、ほぼ理想どうりに設置出来ました。
株式会社福山コンサルタント 様2016-04-21
- 用途:
- 屋外でのWIMAXルータ保管用に使用
- 対象商品:
- 09980451
ルータ2つとACアダプタ
LANケーブル等を格納
丁度よい大きさで現場単管への設置も簡易に行え、非常に良いです
農園けんちゃん 様2022-11-12
- 用途:
- 貯水タンクの水位スイッチ制御(内部製品部品として)
- 対象商品:
- 09980336
家庭用の吹上ポンプ(水圧力停止機能仕様)を、貯水タンクの水位レベルをフロート式の圧力開閉弁にて制御していました。
約5年でアップ開閉弁に不具合が生じオーバーホールしましたが満水レベルに達しても開閉弁が作動せず水が溢れだしていました。
そこで、吸い上げポンプのフロート短絡端子にフロートスイッチを組み込み貯水タンクの満水レベルでポンプを電気的に停止-貯水タンク80%以下の水位にてポンプを復旧始動を行うように組み込みました。
他にその吸い上げポンプにて手洗い用の蛇口にも用いているので短絡スイッチを設け、蛇口も使用出来るようにしました(その場合は貯水タンク行きのパイプをバルブで閉めています。)