シャインポリッシュDC12Vのレビュー

平均満足度 4.73 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シャインポリッシュDC12V PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)
   
車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。軽量コンパクトで取り回しがラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりがお楽しみいただけます。ダイレクトモータードライブの採用により、振動・騒音を最小限までカット。理想的なパット回転を実現するWアクシス機構を採用、2つの違う回転軌道により手塗りに近い運動を実現しました。4.5mのロングコードでミニバン・RV車も作業がラクラク。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-25
用途:
車の練りワックスがけと拭き取りに
対象商品:
09981395

軽のワックスがけに使用、バッテリーあがりが怖いのでエンジン掛けて使いましょう。
大きめの普通車やワゴンなんかだと一日がかりのワックスがけが短時間で済みそうです。
頑丈で使いやすく問題無くワックス掛けができました、円を描くように回転するのはワックスがけにこだわる人からすれば傷が付きやすいと聞くので自分ほどこだわりが無いのであれば良いアイテムです。

2015-10-05
用途:
車両研磨~商品研磨
対象商品:
09981395

手軽に使えるところが良かったです。
パワーに関しましてはポリッシャーであることから、概ね満足です。
プロ用の機材であればさらに可能作業の幅が広がるのであれば、素晴らしいと思います。

2014-11-14
用途:
洗車
対象商品:
09981395

かなり良いです。DC12Vタイプを購入したのでエンジンをかけながら有料の洗車場などで使えます。音も比較的静かで水垢もしっかり落ちます。自家用車を磨くということに関してはこれで十分だと思います。

2014-10-12
用途:
WAXがけと窓の拭き上げ
対象商品:
09981395

商品的には満足できる性能で、あとは自分の腕前を上げないといけないですね。液体WAXを施すと、WAXがけ時間がある程度経過し、しかるべく拭き取りづらくなりました。
手順を考え今後は、部分的にWAXがけし、すぐに手で拭き取るようにすれば、問題はなくなると思いました。

2014-10-15
用途:
対象商品:
09981395

労力を安い金銭で買える

2014-04-10
用途:
愛車のガラスコーティング補修に使っています
対象商品:
09981395

使用した感じはとても良い印象です。作りも良く、コーティング剤の塗布から磨きまで無理なく綺麗に仕上がりますので大満足です。手作業では大変な思いをしておりましたので、これはコストパフォーマンスも良くてお勧めです。
気になるのは、購入して箱や説明書きを見るまでわからなかったのですが、輸入車には使用不可と書かれている点です。正直理由がわかりません。シガーコンセントのメッキが合わないのでしょうか?
私は輸入車なので戸惑いました。まあ今のところ本体もプラグも熱くなったりという異常は無いのでこのまま使おうと思いますが、最初から判っていたら購入していないかも。
情報は正しくわかりやすく表示して頂けると嬉しいですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

一般に輸入車の塗装は国内車と比較し、塗装が弱いといわれています。また、多種類の車が輸入されており、すべての輸入車について、ポリッシャーの適合性確認を行っておりません。上記の理由により、輸入車への弊社ポリッシャーの使用をお控えいただきたい 旨、記載させていただいております。
WEBにも注意書きを入れさせていただきます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2014-02-14
用途:
車のワックス掛け及びヘッドライトの黄ばみ取り
対象商品:
09981395

車のワックスは手で掛けたようにのり、短時間でむらなくかけれました。後、ヘッドライトの黄ばみ取りに使用したところ、新品同様に、こちらもむらがなくなり凄く満足しています。

1人が参考にしています
2014-05-18
用途:
ワックスがけ
対象商品:
09981395

音が静かで満足です。

1人が参考にしています
2013-07-13
用途:
ヘッドライト研磨用として
対象商品:
09981395

黄色くなったヘッドライトに透明感がほしい!
最近このような依頼が多数入っています。
今までケミカルで色落とししてコーティング処理やっていました。
しかしポリカに傷が入っているものも多数あり、研磨が一番かと考え
本機を購入しました。
(販売メーカーは車体のワックス用として販売)
■準備品■
・本機
・マスキングテープ(モノタロウ)
・ブルーマジック(モノタロウ)
・ホーミングタフ(家庭キッチン用)
・濡れタオル
・乾燥タオル
・ケイ素コーティング剤
以上を用意して作業開始。
…結果、擦り傷、引っかき傷も消え、
予想以上にポリカはツルツルのピッカピカ!
手磨きなら片側30分程度必要な作業が10分でОKでした。
本機自体、多少ブルブルする程度で騒音も極小レベル。
夜中でない限り、マンション駐車場でも使えます。
12V60Wの消費電力のため毎時5A使用…とのこと。
私の場合、ポリカ相手のため、使用時間も短く
バッテリーに負担はほとんどかけません。
出張サービスで簡単に使用できますから気に入りました。
付け替えのパフも3枚セット物で安価です。
本機の耐久性は本日初使用のため不明。
取り扱い説明書には「販売日より一年保証」の記載あり。
ゴシゴシ擦ることに時間を取られるのなら
作業時間短縮のため一台有っても良いと思いました。

8人が参考にしています
2013-08-09
用途:
駐車場でメンテ
対象商品:
09981395

マンションの駐車場での作業に使用するには12V仕様がよい。もてあますような大きさでもないし。
さすがに外観などは価格相応ですが、作業には関係ありませんし、消耗品も安いので長く使っていけそう。

4人が参考にしています
2013-04-02
用途:
車のボディメンテナンス
対象商品:
09981395

素人です。
近くに100Vコンセントが無いためこっちを購入。
音は気になりません。回転も早すぎず、本体も軽く使い勝手も悪く無いです。
パワーも不足なく、例えば車体に押し当てるだけで止まるなんて事もありません。
半日程使いましたが車のバッテリーが上がるほど電気を食うとかは無いようです。
ただコードの長さがもう少しあると余裕があっていいのにと思います。
本来ワックス掛け専用なのでしょうが、私の場合、ワックス掛けの前に
シュアラスターのスピリットという下地剤で磨きました。
手で磨いていた時は汗だくでしかもマダラになり大変でしたが、これはしっかりピカピカになり、しかも楽でした。
これで別売りのパフセットを購入して3000円送料無料は安いと思います。
こちらのストアの対応も早くて満足しています。
買って良かったと言える商品でした。

9人が参考にしています