ロッカスイッチCWシリーズ CW-SAのレビュー
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
2021-06-12
- 用途:
- サンダースイッチ故障の代用に
寸法が同等だったので購入しました。交換し修理完了。まだ使えそうです。
ケイエスシステム 様2019-12-05
- 用途:
- 電気製品のスイッチが故障のため購入
- 対象商品:
- 08600645
電気製品、通電しても作動したり、とまったり安定しません。
スイッチかなと思い購入。
元のスイッチに記載している表示とスイッチの大きさを測り購入。
ぴったりで、修復できました。
廃棄しようと思ったものが再度利用できるのでうれしく思います。
2018-12-28
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
- 対象商品:
- 08600645
オーディオ機器のセレクターの用途として入手しました。
以前は同じくNKKのトグルSWを愛用していましたが、
仕上がりがこちらの方が綺麗ですし、価格も安価で
良いです。
私は工具が充実していないので、ホルソーとジグソー、
鉄やすりで地道に加工をしますが、仕上がりで決めるなら
ロッカーSWが良いと思います。
1人が参考にしています
2017-06-28
- 用途:
- 試作品の電源スイッチとして
- 対象商品:
- 08600645
電流が流せてロックタイプのスイッチを安く提供して頂き助かります。
今後とも使う機会が有れば、候補として考えています。
2017-03-08
- 用途:
- 目覚まし時計のスイッチ取替
- 対象商品:
- 08600645
私用の目覚ましを落としてしまい、小さなスライドスイッチを壊してしまった。同じものがなかったので、固定が簡単でいつも使っているこのタイプを購入し取り替えた。意外とスイッチを押す力が必要なので、目覚ましにはちょうどよかったと思う。ただ、もう一回り小さなものがあればなお良かったと思った。小さな時計なので大きさがギリギリだった。購入される方は、必ずサイズを確認されるように!
ヘアーメイクZEST 様2016-05-28
- 用途:
- 電気スタンド修理
- 対象商品:
- 08600645
壊れて廃棄を考えていたところこちらで部品を探しなおしました、安く、捨てないで再利用できて良かった。
有限会社 新妻モーター 様2014-06-10
- 用途:
- 自動車電装品のスイッチとして
- 対象商品:
- 08600663
安価なのにしっかりした作りです。
取付用の長方形の穴をきちんと開けるのが面倒ですが、
きちんと取り付けられると、純正部品のような仕上がりになります。
車用としてけっこういい値段で売られているトグルスイッチを使うより、よっぽどいい仕上がりになりますよ。