【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)のレビュー

平均満足度 4.67 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート
トーシンプレート
899 / 税込 989
最小1mm単位でご注文できます。
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
クボタエンジニアリング 様2025-03-29
用途:
モーター取り付けペースとして使用

取り付け穴、タップ等を追加工して使用しています。
やや不満点は、26までに到着。となっていましたが。到着は27日の午前でした。
もう少し早くの送付を望みます。

嘉穂総合高校 様2024-01-19
用途:
機械加工実習
対象商品:
10018811

安価なため失敗を恐れず、思い切って加工実習できる。

2022-10-25
用途:
プレス機の敷台
対象商品:
10014024

削り加工が綺麗に仕上がっており、使用上満足しています。

2022-06-01
用途:
加工部品の製作等
対象商品:
34707705

2度目の購入。価格がやや上がったが送料が無料(\3500以上で)なので
助かる。製品については精度、仕上がりについても満足。

1人が参考にしています
2022-01-24
用途:
出向先で鍵番号を刻印する際に使用
対象商品:
10014121

鋼材屋に取引がないので、板厚がある鉄板の入手が困難でしたが、こちらで寸法指定で入手できたので助かりました。

清水農園 様2021-08-14
用途:
プレスや金床変わり
対象商品:
10017192

今まであった金属板と一緒にして使い勝手が良いようにしています。

2021-02-11
用途:
油圧プレスの治具
対象商品:
34708484

特殊な形状の自動車部品を圧入できました。寸法オーダーできるのでばっちりですね。加工品質・強度も抜群 シャーシブラックでさび止めして一生使えそうです。

2人が参考にしています
2020-12-16
用途:
構造材として使用
対象商品:
10014846

ともかく寸法精度が非常に良い(小生が必要とする)ため、そのまま手を加えることなく構造部材として使用できる。多分素材としてはやや高価なのだろうが重宝している。

合資会社 石川商店 様2020-10-27
用途:
卓上旋盤の改造
対象商品:
10015363

納期も早く精度も出ていてたいへん楽に取り付け加工が出来ました

ものづくりKooHoo 様2020-11-10
用途:
ミニフライス盤のz軸の補強用に複数枚購入したが、別の用途に使用。
対象商品:
10016535

今後、用途はいろいろあるので都度利用したいと思います。

2020-06-15
用途:
光学定盤
対象商品:
10014846

レビュー通り、平面度も特に問題なし、加工性もよく、M6 25mm間隔の光学定盤になりました。またちょっとしたプラテン用に発注出そうかと思います。

株式会社PPIテクノリサーチ 様2020-06-12
用途:
樹脂cut時のゲージ用
対象商品:
10014051

端面の加工が滑らかであり、寸法精度も-0.2程度であったので良かった。

2020-03-02
用途:
旋盤のチャックベースに使用
対象商品:
10014575

仕上がりがとても良くて扱いもきちんとしていた。大満足ですが、少し時間がかかったかな

2020-01-30
用途:
自動車整備 ドライブシャフトプーラー制作部材として購入。
対象商品:
10014584

自分で購入、および切断しにくいサイズの鋼材を注文出来てとても助かります。
穴明サービスもあると更に良いのですが、さすがにそこまでは無理でしょうか?

2020-07-18
用途:
車にヒッチメンバー取り付けに使用
対象商品:
10015591

そこそこ強度もあり特に問題ありませんでした
満足できました

2019-11-08
用途:
金型に。
対象商品:
10017612

納期も速く、サイズも指定できるので助かります。黒皮材もサイズ切りのがあれば良いのですが。

2019-11-24
用途:
機械装置の部品
対象商品:
10014033

納期が速く、コストも安いので助かります。寸法も問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-04-17
用途:
金属加工
対象商品:
10018057

カットも正確な寸ぽ出来ました。 仕上げ面の仕上がりも非常に良かったです。

2019-05-02
用途:
マグネット台に最適
対象商品:
10014024

●思っていたよりも表面精度(鏡面に近い)が良く,多関節のマグネット・アームを直接取り付け,ゲージで直接厚さ測定ができる.ゲージではなくケニス両開クランプ小(軸径が同じ8φ)に交換すれば向き高さが自由に変えられるクランプに早変わり.
●ラボラトリジャッキ1台のスペースで縦横高さ角度が変えられる固定冶具が4台くらいはおけるので狭い机の上での空間配置の必要な実験に最適です.

1人が参考にしています
2018-06-02
用途:
機械改造時
対象商品:
10014295

モーターベースプレートに使用。
表面の仕上げは若干荒いですが、問題なく使用できました。

2人が参考にしています