エスロック バイメタルホールソー(カッター)のレビュー
- 用途:
- 電気工事
切れ味は良いが、ステンレスを切ると早くだめになる。
なので、結構買い直している。
センタードリルも刃だけ交換できるので、一体型のホルソーよりは
無駄がない気はする。
刃の取替等はやりやすい。
色々なサイズを揃えるのに良いと思う。
- 用途:
- ステンレスのシンク、コンパネ、大引き、根太、ボード(中の軽鉄込)の穴開けに。
- 対象商品:
- 10036957
刃先だけ色々なサイズに取り替えられて便利なのですが、1体型とあまり値段が変わらず、切れ味もわりともたない(1個だけ最初から切れない物もあった)ので考え物です。
- 用途:
- これだけでは使えない。
- 対象商品:
- 10036853
センタードリルなどを別に買わなければ使えません。
結局余分に金がかかりました。
- 用途:
- 鋼板への穴開け
- 対象商品:
- 10037045
写真ではセンターシャンクが必要だとは分からなくて、説明も分からなくて買いました。
丁寧な説明が欲しかったです。
- 用途:
- 鉄板の穴あけ
- 対象商品:
- 10036853
2ミリ位までの鉄板であれば、問題なく使用可。3.2ミリになるとスピードコントロールにて速度をおとすか、ボール盤にて使用しなければ、歯のもちが悪い。
価格に対しては良い商品だと思う。サイズ違いにていくつも購入し、
会社で使用しています。
- 用途:
- ステンレス板の穴あけ作業
- 対象商品:
- 10036984
エスロックシリーズを使っているので、色んな口径を使用していますが、今回購入のサイズを使用中に急に空回りしだしたので確認するとナットが緩んでおり、結局一つしか穴が空けられなかった。ナットを締め直したかったが、工具が入らず補修断念。非常に残念
- 用途:
- ユニットバスに手すりを取り付けるのに強度補強の取り付け金具をつける穴あけ
- 対象商品:
- 10036887
ユニットバスに手すりを取り付けるのに使いましたが切れ味も抜群で重宝してます。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 10036887
かなり昔に使っていたこの商品ですが、販売していたお店が無くなって・・どこで買って良いのか分からず、そのまましていましたが、
このお店にあったので足購入・・形状が少し違ってたので使えるのか心配でしたが、何の問題も無く使用できました。
切れ味もよく満足しております。
- 用途:
- 排水ポンプの設置
- 対象商品:
- 10037027
ステンレスの箱の穴明に使用したが板厚が1.5㎜と薄いのに1回の使用で切れなくなった。寿命を考慮して材質を選定してほしい。
- 用途:
- 大工として、配管の穴あけに使用してます。
- 対象商品:
- 10037054
キッチン廻りの排水に便利。
エアコンの冷媒管関係も、ちょうど善い。
65φのケースにそれより小さいのを重ねて入れて、スペースを有効活用してます。
- 用途:
- 使ってない
- 対象商品:
- 10036923
これだけでは、使えない。とても不親切な工具。
こちらの商品は刃先交換用となっています。
専用のシャンク(09319301・09319317)をお持ちであれば刃を交換するだけでコストダウンになります。
- 用途:
- 鉄薄板の穴あけ
- 対象商品:
- 10036853
回転ブレが大きいので、穴が大きく仕上がる。
テストで板厚2mmの鉄板に穴を明けてみたが、
φ22のものでφ23.5の穴が明いた。
同時に購入した超硬の物は問題なく、φ22.3の穴が明いた。
バリが大きく(真ブレしているので切れ残る)、切削音も大きい。
刃先交換式ですので、ブレが出るようです。
メーカーに改善の要求をいたします。