ALCビッグアンカーのレビュー

平均満足度 4.68 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ALCビッグアンカー 旭化学工業
旭化学工業
1,198 / 税込 1,318
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。 【用途】ALC板に対する金具・器具の取り付け。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
近藤一級建築士事務所 様2025-10-14
用途:
ALC外壁に、ビス止めしたいため

恐る恐る外壁のALC(厚さ80?100?)版に、ドリルで穴を開け、スポイトで粉塵を吹き出し、これを恐る恐る打ち込みました。素人のDIYなので。
とりあえず端部を避け、割れないようには、しました。配筋は分からないので、恐る恐るドリルを回しました。
「伊勢飾り」を玄関ドアの上に設置するため、鳥居のような枠を造り、外壁に外れない程度に締め付けました。緊結してしまうと変形追従できず、割れるのではないかと思い・・・。

株式会社みかつら電機 様2024-09-27
用途:
ALC壁面への電気配管支持具固定など

ALC面にはこれしか使ってないほど重宝しています。
ところでモノタロウさん、商品名間違ってますよ。
ビッ「ク」ではなくビッ「グ」、ビッグアンカーです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品名、修正させていただきました。

2023-12-15
用途:
ブラケット支持に
対象商品:
39303424

既存の配管支持が何か所も外れてしまって配管が曲がってしまったため急遽施工
大手のホームセンターにはあまり取り扱いが無くモノタロウで注文
すぐに到着しました。
翌日施工して配管改修し喜ばれました。
M8*20㎜のSUSボルトも同時注文したのでネットで手間いらずに済みました。

有限会社 片岡製作所 様2024-02-19
用途:
ALCアンカー作業
対象商品:
39303424

ALCアンカーでは、8mm対応のBA-8はいつも使います。
取り寄せ品ですので、いつも困っていました。
モノタロウは凄いですね。

2023-08-24
用途:
ALC面の電気配管
対象商品:
39303451

付き合いのある材料店より安いのでいつもモノタロウで購入

高瀬商会 様2022-08-14
用途:
ALCボードに使用
対象商品:
39303424

ALCボードに使用しています。
普通のオールアンカーでは、ALCボードには効かず、このアンカーを使用したところしっかりとホールドしてくれました。
樹脂製なので耐久性が心配です。

稲垣鳶工業所 様2021-02-08
用途:
塗装作業の足場つなぎ
対象商品:
10040606

ALCの単管ブラケット足場でしたが記載通りのドリルで(16mm)穴開けして深さもそうですが、ペンキ塗りぐらいの軽作業なら打ち込み棒で手ハンマーでしっかり打ち込めば足場のつなぎに十分でした。4分の通常の足場つなぎが使えます。

1人が参考にしています
矢野電機商会 様2020-12-15
用途:
ALC壁面に照明器具付け、分電盤の取付等
対象商品:
39303451

安心して固定出来る。又、作業性に早くて時間の短縮にもなる。

1人が参考にしています
2020-09-25
用途:
ALC壁へのボルト出しに最適
対象商品:
39303451

主にALC壁面へのホーンスピーカーの取り付けに使用しています。
定番商品なので間違いないです。

2018-10-26
用途:
ALC金具設置
対象商品:
39303424

とにかく作業が楽でした。
下穴開けて付属のピンで打ち込むだけですから・・

1人が参考にしています
2018-04-04
用途:
仮設工事
対象商品:
10040606

コスパも良く、なにより良く効きます
頼んだ次の日の午前中に届いたのも好印象でした

2017-08-24
用途:
電気工事
対象商品:
39303451

大変満足です。
安価な上。強度も申し分ありません。
安心してください。

2017-07-21
用途:
金物の取付け
対象商品:
39303424

商品自体はよいと思いますが
付属の打ち込み棒が弱い! へんな打ち方するとすぐ折れるので
打ち込み棒は樹脂系じゃなく金属にしてほしいですね

1人が参考にしています
株式会社ニシテック 様2016-11-06
用途:
配管サポート取付
対象商品:
10040606

ホームセンター等にあまり置いていないサイズであったため、こちらで購入しました。助かりました。

2016-08-02
用途:
鉄骨造の改装工事
対象商品:
10040606

いつものこの一品!安定の品質。

2015-11-07
用途:
ALC壁に盤の取り付け
対象商品:
39303424

M8用を探していたら、この商品にヒット。下穴をあけて打ち込むだけなので非常に簡単。ただ11.5mmの下穴が必要なためドリルビットをあちこち探してみたが現在確認できたのはB社製のみで納期も4~5日かかるようです。急ぎではなくてコンクリートビットを新たに購入するか、すでに11.5mmのドリルビットを持っている人にはおすすめ!打ち込み棒も樹脂製が1本添付されているが、曲がるし短いので使いづらい。私はD社の工具で施工しました。今回11.5mmのコンクリートビットも入手したので次回もこのアンカーを使用します。

2人が参考にしています
2016-02-04
用途:
仮設工事
対象商品:
10040606

他店でまったく同じものを以前から購入していたが、断然、安い!

2018-01-15
用途:
当日出荷とあり注文しましたが、騙されました。その後の対応にも問題あり!!
対象商品:
39303442

当日出荷とあり注文しましたが、騙されました。その後の対応にも問題あり!!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-02-20
用途:
工場内のALCの壁に5kg以内程度のものを取り付ける為に使用。
対象商品:
39303424

ALC用のアンカーは、大げさな物が多かったり、スクリュウ式でねじ込むタイプを見かけますが、思いのほか作業性が悪いものが多いと感じていました。
ALCピックアンカーは、穴を開けるだけで済みますので、非常に手軽です。
但し、付属のピンを打ち込む冶具がやわらか過ぎて、ピンが打ち込み難いため、金属の丸棒(φ6.5程度)で代用しました。
物を固定してみましたが、非常にしっかりと固定され、大変満足しています。

6人が参考にしています
2014-10-11
用途:
ALC板へのボックス等の取付
対象商品:
39303424

価格が安くて作業性もよい。