フルカラー埋込スイッチ(3路)のレビュー

平均満足度 4.76 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
509 / 税込 560
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-07
用途:
スィッチ交換
対象商品:
08756221

特に問題なし。30年前のスィッチ交換に使用しました。

幸企画 様2023-09-23
用途:
電気工事試験用
対象商品:
08756221

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

2022-05-03
用途:
電灯回路
対象商品:
08756221

十数年前から使用しているが問題なく今後も使い続けます。

1人が参考にしています
2020-10-20
用途:
屋内配線工事
対象商品:
08756221

シェアも多く信頼できるパナソニック製で問題を感じません。
必要になればまたリピートします。

2021-04-24
用途:
古くなったスイッチの交換
対象商品:
08756221

商品に全く問題なくスムーズに交換作業も出来ました。

Technical Adviser 様2020-05-30
用途:
電気配線の増設工事
対象商品:
08756221

3路スッチとしては汎用品でも有り使い勝手が良い。既存の取付金物と互換性が有り楽に工事が出来、満足しています。

2019-07-23
用途:
玄関照明スイッチの増設に
対象商品:
08756221

玄関照明スイッチを増設するため、棒型端子とペアで購入しました。
従来、片切りスイッチで1箇所で操作していましたが、3路スイッチに
することで、2箇所で自由に入り切りできるようになりました。

2018-12-14
用途:
電気工事士の練習
対象商品:
08756221

一般的なスイッチで使いやすいです
すぐに届いて良かったです。

1人が参考にしています
花園フルーツ 様2019-08-26
用途:
廊下の灯用のスイッチ
対象商品:
08756221

規格品なので取り付け簡単、安心して使えます。値段も安い。

1人が参考にしています
2019-01-12
用途:
スイッチ不具合がある
対象商品:
08756221

寸法とか形は、変化してないので作業し易い。
3路ホタルスイッチが探せなかったのは、残念。

泉自動車工業株式会社 様2018-04-13
用途:
階段スイッチの交換
対象商品:
08756221

自社の階段スイッチが不具合になって交換。DIYストアへ買い物に行かなくても手に入り。満足しています。

2017-12-03
用途:
埋込スイッチの交換
対象商品:
08756221

ホタル内蔵のスイッチでは、OFFの状態でもホタル電球分の電流が流れているため、LED電球の種類によっては、スイッチOFFでも点灯してしまう不具合があります。この不具合の改善のためホタルが内蔵されてないスイッチに変更しました。バッチリです。

1人が参考にしています
2018-09-15
用途:
電工試験練習用に
対象商品:
08756221

問題なく使用出来ました 一流品なので安心して使えます

2016-08-17
用途:
自宅の配線器具
対象商品:
08756221

通販利用で大変便利にしています

株式会社アイキャスト 様2014-11-13
用途:
階段照明用
対象商品:
08756221

問題なく使用しています。

ハピネス 様2013-06-11
用途:
作業場の照明等に使います
対象商品:
08756221

今の処、調子よく使っております 今後必要になったら購入と思います。

1人が参考にしています
2013-06-26
用途:
電気工事
対象商品:
08756221

購入し使用しましたが、使いやすく安価で満足しています。

1人が参考にしています