車輪(ゴム車輪) 425G-Rのレビュー
- 用途:
- キャリーバック修理
- 対象商品:
- 08227021
レビューとうりにキャスター交換出来ました 既製品はボルトがカシメなので電動ドライバと金属用ビットがいりますがもっていれば数百円で直りました
- 用途:
- スーツケースのキャスター修理
- 対象商品:
- 08227037
スーツケースのキャスターゴムタイヤが破損したので購入しました。
キャスターの車軸を抜く方法は、タイヤ部分で車軸を切断する方法もありますが、私は車軸を切らずに抜くことにしました。
まずはクルクル動いてしまうキャスターを、昔使っていた旋盤用のケレでしっかり固定し、電気ドリルで車軸のかしめ部分を削り取り、ポンチで打ち抜きました。
そして同時購入しましたストリッパボルト(30mmのものと35mmのもの)と袋ナットで組み立てましたが、ストリッパボルトの長さは、30mmのものでピッタリでした。
ストリッパボルトは軸部分が研磨してあるので、キャスターの車軸には最適だと思います。
車軸を抜くのに少し手間がかかりましたが、こんなに簡単に修理できるとは思いませんでした。
- 用途:
- スーツケースの修理
- 対象商品:
- 08227021
スーツケースのキャスターのゴムがはがれたものをゴム貼り修理したが汚くすぐに再度はがれた。
今回、車輪を購入し取り替えたので車輪はきれいな状態となっている。
長期に使用できることが期待できるし、再度ゴムがはがれた場合でも簡単に交換できるようになった。
軸を六角穴付きボルトの半ネジを使用したが、ネジのない部分がもう少し長いものがあればもっとありがたい。
- 用途:
- キャリーケースの車輪破損のために購入しました。
- 対象商品:
- 08227012
修理するキャリーケースの純正車輪よりもサイズは一回り小さかったのですが、これ以上大きいと台座側にあたってしまうと思いこのサイズをチョイス。結果問題なく取り付けできました。キャリーケース自体は問題ないのに、車輪が壊れて修理に出すと高額になってしまうことも。でもこの車輪があればDIYで交換可能です。予備分も含めて今回4個購入したのでしばらくは心配なさそうです。回転具合も良さそうです。
- 用途:
- 仕事で使用しているキャリーバッグ
- 対象商品:
- 08227037
工具を入れると総重量15Kgほどになる4輪キャリーバッグに使用しています。交換頻度は2ヶ月に一度な為修理に出すと1輪4000円超えるので大変重宝しています。
- 用途:
- スーツケースキャスタータイヤの交換
- 対象商品:
- 08227037
これまで多くのスーツケースのキャスタータイヤの交換をしてきましたが、MonotaROさんに幾つかの注文があります。ご検討願えましたらありがたいのですが・・・。
その一つは、ゴムタイヤの品揃えは3社取り扱ってありますが、タイヤサイズが40mmの次が50mmになっております。意外と市販の旅行ケースにはその中間のサイズのタイヤが出回っており、僅かな違いでタイヤホイールに適さず交換に苦労してしまいます。MonotaROオリジナルブランドで是非45mmのタイヤサイズを用意してもらえないでしょうか。
もう一つ、他のユーザー様からも提案がございましたが、交換後に使用する軸は、ボルトナットで組み立てしております。しかし、仕上がりは如何にも取って付けたような形状になってしまいます。大手ホームセンターに"組みねじ"が販売されておりますがMonotaROさんにはこの"組みねじ"がありません。仕上がりの質感は組みねじで取り付けましたら完璧なものになります。軸長30、35、40、45、50mmの組みねじの取扱をご検討下さいませ。
ご意見ありがとうございます。今後検討させていただきます。
なお、組みねじにつきましては、ねじ・ボルト・釘・ビスモール内のねじ>座金組込ねじ http://www.monotaro.com/s/c-157/
にて一部取扱いがありますので、是非ご検討下さい。
- 用途:
- キャリングバッグのキャスター交換
- 対象商品:
- 08227037
当初付いていたキャスターよりもスムーズな動きです。
まずは満足しています。今後使用する中でキャスターとしての耐久性が良いか注目してます。